This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6421:在使用12KB TCM 时、不能在 R5FSS0-0内核上触发 GPIO-DMA 中断

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1455271/am6421-gpio-dma-interrupt-can-not-trigger-on-r5fss0-0-core-while-using-12kb-tcm

器件型号:AM6421

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我使用了 MCU SDK: mcu_plus_sdk_am64x_10_00_00_20

在我的使用场景中、我有一个外部引脚用于触发 GPIO1_78引脚以启动 DMA 传输。 DMA 传输完成后、我们进入 DMA-ISR fxn。

此示例在我将段大小"R5F_TCMA"设置为32KB 时运行良好。

但是、如果我将段大小"R5F_TCMA"设置为64KB、则代码运行良好、但 没有 DMA 完成中断触发。

下面是链接器文件的滑块:

我已经将 MPU 设置从"32KB"更改为"64KB"、如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的域专家目前不在办公室,请预计响应时间会有所延迟。

    此致、

    Nitika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nitika、

    我们已经解决了该问题。

    根本原因是 DMA 不能使用 TCM 存储器区域