This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VPE-Q1:如何为 SOC J74242构建自定义 rootf 映像?

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1455887/tda4vpe-q1-how-to-build-a-customized-rootf-image-for-soc-j74242

器件型号:TDA4VPE-Q1

工具与软件:

您好、TI 专家:

我正在尝试使用以下命令为 SOC J742S2构建自定义屋顶图像:

./ oe-layertool-setup.sh -f configs/processor-sdk-analytis/cd processor-sdk-analytics-10.00.00-config.txt
build
。 conf/setenv
echo 'arago_brand ="adas">> conf/local.conf
machine="j742s2-evm" bitbake -k tisdk-adas-image 

但是、运行命令"MACHINE="j742s2-evm" bitbake -k tisdk-adas-image"后、我收到错误提示。
错误:无 RPROVIDES "ti-tidl-dev"(但/home/jianghao/tda4ven/yocto-build/sources/meta-arago/meta-arago-distro/recipes-core/images/tisdk-motovis-image.bb 上的 RDEPENDS 或其他地方需要它) ti-tidl RPROVIDES ti-tidl-dev、但已跳过:与机器 j742s2-evm-k3r5不兼容(不在 compatible 机器中)

您能否帮助确定 SOC J742S2的 rootfs 是否适应良好?
或者请告诉我构建 J742S2的 rootfs 映像的方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    大多数团队成员都不在办公室。 请预计会延迟响应。

    -基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否可以使用10.01配置而不是10.00? J742s2没有10.00版本。

    此致!
    Jared