请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VPE-Q1 工具与软件:
您好、TI 专家:
我正在尝试使用以下命令为 SOC J742S2构建自定义屋顶图像:
./ oe-layertool-setup.sh -f configs/processor-sdk-analytis/cd processor-sdk-analytics-10.00.00-config.txt build 。 conf/setenv echo 'arago_brand ="adas">> conf/local.conf machine="j742s2-evm" bitbake -k tisdk-adas-image
但是、运行命令"MACHINE="j742s2-evm" bitbake -k tisdk-adas-image"后、我收到错误提示。
错误:无 RPROVIDES "ti-tidl-dev"(但/home/jianghao/tda4ven/yocto-build/sources/meta-arago/meta-arago-distro/recipes-core/images/tisdk-motovis-image.bb 上的 RDEPENDS 或其他地方需要它) ti-tidl RPROVIDES ti-tidl-dev、但已跳过:与机器 j742s2-evm-k3r5不兼容(不在 compatible 机器中)
您能否帮助确定 SOC J742S2的 rootfs 是否适应良好?
或者请告诉我构建 J742S2的 rootfs 映像的方法。