This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:当兼容是"cdn、qspi-nor"、"ti、am654-ospi"在 sdk10.00.00.08的 SPI@47040000节点中、将发生 ubi0错误和内核严重错误

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1433290/tda4ve-q1-ubi0-error-and-kernel-panic-will-occur-when-compatible-is-cdns-qspi-nor-ti-am654-ospi-in-spi-47040000-node-in-sdk10-00-00-08

器件型号:TDA4VE-Q1

工具与软件:

您好!

   我们正在将 SDK  从 sdk9.02升级到 sdk10、我们 在安装 ubi rootfs 时遇到 ubi0错误、我们发现当 兼容时为"ti、am654-ospi"、"cdns、qspi-nor"、即我们交换 "ti、am654-ospi"的位置和

"CDN、QSPI-NOR"、不会出现 ubi0错误。 我们想知道原因、谢谢。

ubi0错误:

ospi0 dts 配置:

ospi0:SPI@47040000{
compatible ="ti、am654-ospi"、"cdn、qspi-nor";
REG =<0x00 0x47040000 0x00 0x100>
<0x05 0x00000000 0x01 0x00000000>;
中断= ;
CDN、FIFO 深度=<256>;
CDN、FIFO 宽度=<4>;
CDN、触发器地址=<0x0>;
时钟=<&K3_CLKS 109 5>;
分配的时钟数=<&K3_CLKS 109 5>;
Assigned-clock-parents =<&K3_CLKS 109 7>;
分配的时钟速率=<166666666>;
电源域=<&K3_PDS 109 TI_SCI_PD_Exclusive>;
#address-cells =<1>;
#size-cells =<0>;

Status ="oke";/*需要引脚多路复用*/

};

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ubi0-error.txte2e.ti.com/.../ubi0-ok.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="610821" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1433290/tda4ve-q1-ubi0-error-and-kernel-panic-will-occur-when-compatible-is-cdns-qspi-nor-ti-am654-ospi-in-spi-47040000-node-in-sdk10-00-00-08 spi-nor"]我们正在将 SDK  从 sdk9.02升级到 sdk10 时、装入 ubi rootfs 时遇到 ubi0错误 、我们发现当兼容时为 "ti、am654-ospi"、"cdns, qspi-nor"、即我们交换"ti、am654-ospi"和[/654]

    这是一个回归吗? 它在9.2 SDK 上是否正常运行? 您是否还可以共享工作日志?

    -基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     9.2 SDK 中兼容的代码为 "ti、am654-ospi"、"cdns、qspi-nor"、因此运行良好。 我上传的两个日志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正在解锁该线程。