工具与软件:
您好!
我们正在将 SDK 从 sdk9.02升级到 sdk10、我们 在安装 ubi rootfs 时遇到 ubi0错误、我们发现当 兼容时为"ti、am654-ospi"、"cdns、qspi-nor"、即我们交换 "ti、am654-ospi"的位置和
"CDN、QSPI-NOR"、不会出现 ubi0错误。 我们想知道原因、谢谢。
ubi0错误:

ospi0 dts 配置:
ospi0:SPI@47040000{
compatible ="ti、am654-ospi"、"cdn、qspi-nor";
REG =<0x00 0x47040000 0x00 0x100>
<0x05 0x00000000 0x01 0x00000000>;
中断= ;
CDN、FIFO 深度=<256>;
CDN、FIFO 宽度=<4>;
CDN、触发器地址=<0x0>;
时钟=<&K3_CLKS 109 5>;
分配的时钟数=<&K3_CLKS 109 5>;
Assigned-clock-parents =<&K3_CLKS 109 7>;
分配的时钟速率=<166666666>;
电源域=<&K3_PDS 109 TI_SCI_PD_Exclusive>;
#address-cells =<1>;
#size-cells =<0>;
Status ="oke";/*需要引脚多路复用*/
};