工具与软件:
您好、TI
SDK 的版本 I 使用:processor_SDK_08_06_00_42
我们将 C19引脚多路复用到 AM6412上的 GPIO1_70、无法输出高电平、但由于输入引脚配置正常。
根据数据表的说明、该引脚内部是一个开路泄漏引脚。 这是为什么?


如果上述原因只能通过在硬件上添加上拉电阻器来解决、是否可以通过软件解决? 如果不能、您能否提供响应式解决方案?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、TI
SDK 的版本 I 使用:processor_SDK_08_06_00_42
我们将 C19引脚多路复用到 AM6412上的 GPIO1_70、无法输出高电平、但由于输入引脚配置正常。
根据数据表的说明、该引脚内部是一个开路泄漏引脚。 这是为什么?


如果上述原因只能通过在硬件上添加上拉电阻器来解决、是否可以通过软件解决? 如果不能、您能否提供响应式解决方案?
这是 Linux SDK 还是 MCU 加 SDK、请告知我们?
尊敬的 CAO Xhixian:
请参阅以下常见问题解答
缓冲器类型为 I2C OD FS、无论 IO 配置如何、始终都需要上拉电阻器。
此致、
Sreenivasa