This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6412:AM6412多路复用 C19引脚至 GPIO1_70无法输出高电平

Guru**** 2481945 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1453621/am6412-am6412-multiplexed-c19-pin-to-gpio1_70-could-not-output-high-level

器件型号:AM6412

工具与软件:

您好、TI

SDK 的版本 I 使用:processor_SDK_08_06_00_42

我们将 C19引脚多路复用到 AM6412上的 GPIO1_70、无法输出高电平、但由于输入引脚配置正常。

根据数据表的说明、该引脚内部是一个开路泄漏引脚。 这是为什么?

如果上述原因只能通过在硬件上添加上拉电阻器来解决、是否可以通过软件解决? 如果不能、您能否提供响应式解决方案?