主题中讨论的其他器件:AM6442、
工具与软件:
在 同一 PCBA 板上焊接 AM6442 SOC 时、 VDDSHV5 可以 输出 稳定的 3.3V; 焊接 AM6412 SOC 时、 VDDSHV5的输出电压 介于 2.2V 和3.1V 之间、这会导致一些用于焊接 AM6412的 EVM 无法从 SD 卡启动(使用8.6 SDK 版本 );我是否可以询问是什么原因导致 AM6442的 VDDSHV5输出电压不一致? 是否 有 任何 配置 或 功能 可能 影响 VDDSHV5 电压的输出?