This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6412:am6412的 VDDSHV5输出电压异常

Guru**** 2481755 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442, AM6412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1438173/am6412-abnormal-vddshv5-output-voltage-of-am6412

器件型号:AM6412
主题中讨论的其他器件:AM6442

工具与软件:

    在  同一 PCBA 板上焊接 AM6442 SOC 时、 VDDSHV5 可以 输出  稳定的 3.3V;  焊接  AM6412 SOC 时、     VDDSHV5的输出电压  介于 2.2V                                   和3.1V 之间、这会导致一些用于焊接 AM6412的 EVM 无法从 SD 卡启动(使用8.6 SDK 版本    );我是否可以询问是什么原因导致 AM6442的 VDDSHV5输出电压不一致?  是否 有 任何 配置 或 功能  可能 影响    VDDSHV5 电压的输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RJH:  

    感谢您的提问。

    我假设这是一个客户电路板。

    帮助我了解您对 SOC 进行焊接与焊接时的测量结果。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 RJH:

    感谢您的提问。

    我了解  AM6442 SOC 焊接时间- VDDSHV5为3.3V

     焊接 AM6412 SOC 时(VDDSHV5为2.2 - 3.1)、在特定电路板上可以看到该信息。

    我假设使用内部 LDO、您能否分享原理图。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何我认为您都应该 检查加电过程、看看 压降是 在加电后发生的、还是没有 增加。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan 和所有人:  

    请验证帽。  

    CAP_VDDSHV_MMC1

    这应该是3.3uF  

    请参阅数据表  

    当 SDIO_LDO 用于为 VDDSHV5供电时、该引脚必须始终通过3.3-μF±20%电容器连接到 VSS。
    否则、当 VDDA_3P3_SDIO 引脚也直接连接到 VSS 时、该引脚可直接连接到 VSS。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 试图      用 3.3uF 代替 CAP_VDDSHV_MMC1电容器、 但   没有 明显的 影响。     首次  上电时、  电压 为 3.22V。   488ms 后、  电压  变为 2.9V 、  大约 2s 后、  电压  降至约  2.5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa

    AM6442和 AM6412在硬件设计和软件配置方面是否有任何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RJH:

    谢谢你。  

    所有测试请组装3.3uF。

    VDD_ADJ_SD_IO

    该电源仅连接到 VDDSHV5和 SD 卡上拉电阻。

    SD 卡上拉电阻似乎为 DNI。

    您是否组装了上拉电阻器。 如果不安装上拉电阻、则建议使用。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan、您好!

    在硬件设计和软件配置方面、Am6442和 AM6412是否有任何区别?

    IO 应类似。

    我来咨询设备专家。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我  焊接了  上拉 电阻器、 但   没有 效果。      VDDSHV5的电压输出  不是 3.3V、   SD 信号 上拉 无法 达到  所需的电 平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RJH:

    谢谢你。

    您在使用 Am6412的特定电路板上或使用 Am6412的所有电路板上是否都遇到此问题。

    您能否确认您是否将 LDO 配置为 UHS-I 速度。

    设置以下各项

    V1P8_SIGNAL_ENA 位用于控制 LDO 输出电平、该输出电平用于控制 SD 卡接口 IO (信令)。 LDO 的输出端连接到用于 SD 卡接口的处理器 IO 电源组(用于支持 UHS-I 速度的 VDDSHV5)。

    此致、

    Sreenivasa

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RJH:

    [引用 userid="552666" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1438173/am6412-abnormal-vddshv5-output-voltage-of-am6412 "]在      同一 PCBA 板上焊接 AM6442 SOC 时、 VDDSHV5 可 输出  稳定的 3.3V;  焊接  AM6412 SOC 时、     VDDSHV5                                    的输出电压介于2.2V  和3.1V 之间、这会导致一些用于焊接 AM6412的 EVM 无法从 SD 卡启动、使用 VDS8.6和 AM6412的输出电压   是什么原因 ?  是否 有 任何 配置 或 功能  可能 影响    VDDSHV5 电压的输出?[/QUOTION]
    我 已 焊接  上拉电 阻器、 但   未 生效。      VDDSHV5的输出电压  不是 3.3V、   SD 信号 上拉电阻 无法 达到  所需的电 平[/QUOT]

    添加上拉电阻后、您是否仍然看到引导问题?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 添加  上拉 电阻器 仍然  无法启动、 或  启动 缓慢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将  4位 PHY 配置 为  在 3.3V 和 50MHz 下运行、则 此 问题 仍然 存在

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RJH:

    谢谢你。

    您在使用 Am6412的特定主板或所有使用 AM6412的主板上是否看到此问题?

    请您提出任何想法。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在不 使用 UHS-I 模式的情况下、  AM6412 系统  从 EMMC 开始 、  VDDSHV5 输出 电压 为 3.1V (AM6442 输出 电压 为 3.3V) 、而不 使用  SD 卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       使用 Am6412为所有电路板供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RJH:

    谢谢你。

    我来咨询设备专家并获取最新信息。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       非常感谢。   该 项目  非常 紧迫、 请   尽快继续。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RJH:

    谢谢你。

    我查看了设备预期、但他没有看到任何使用 AM6412的问题。

    假设两个处理器使用相同的电路板构建、您是否尝试将 AM6442更换为不工作的电路板、将 AM6412更换为工作的电路板。

    我假设 LDO 输出仅用于 SD 卡接口。

    假设所有电路板上的输出电容均为3.3uF。

    出现问题时、请验证输入电压。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设        两个  处理器使用相同的电路板构建、  您是否 尝试    将 AM6442更换 为  不工作的 电路板 、将 AM6412更换为    工作的 电路板。
    我 已经 尝试了    你 提到的所有方法, 但  问题  没有 改善。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RJH:

    谢谢你。

    您能否确认以下内容

    在非工作电路板上将 AM6412替换为 AM6442时、该电路板正常工作  

    在工作电路板上用 AM6412替换 AM6442时、该电路板将无法正常工作。

    您是否有机会测量3.3V LDO 输入。

    请您确认理解是否正确。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无论是 焊接 AM6442 还是 AM6412、 我 都 测得   3.3V LDO 输入  正常。   焊接 AM6412时、  LDO 输出  异常、 而  焊接 AM6442时、  LDO 输出  正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RJH:  

    谢谢你。

    V1P8_SIGNAL_ENA  

    您能否确认是否在上电期间将其设置为3.3V。

    不确定2个器件在处理 SD 卡 LDO 配置时是否有一些软件差异。

    您能否确认 VDD_ADJ_SD_IO 是否仅连接到 VDDSHV5电源引脚?

    以下是我从专家处收到的一些意见:

    我只能假设 LDO 已通过软件置于1.8V 模式、这样它就不再尝试提供3.3V 电压、而是具有外部泄漏路径、可将输出保持在大于1.8V 的电势。  SDIO-LDO 只能提供电流来保持其稳压输出。  它无法灌入电流。  因此、如果 AM64x 器件外部的某个器件提供的电势大于1.8V、则输出可能会上升到1.8V 以上。  与 MMC1 CLK、CMD 和 DAT[3:0]相关的 IO 不具有失效防护功能、因此这可能是通过向 MMC1 CLK、CMD 和 DAT[3:0]信号施加3.3V 电压以及电流通过 ESD 保护二极管流回 VDDSHV5引起的。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.  软件 配置  已 设置 为 3.3V 输出。   移除 ESD 和 其他 器件后、 CAP_VDDSHV_MMC1 将  100R 接   地电阻焊接到接地端、   电压  从 1.97V 更 改为0.97V 。   这是否 表明  它  不是 由  电流 注入引起的;
    2.       当 设置 为 EMMC 启动时、BOOTSET 可以正常进入系统、 即使      CAP_VDDSHV_MMC1的输出电压  不是 3.3V、 它也 可以      正常读取和写入 SD 卡;
    3. BOOTSET  设置 为 SD 卡 引导 模式。        插入格式化后的 SD 卡后、     CAP_VDDSHV_MMC1的输出电压  仍 仅为  3V 左右、        热 拔下时电压会更低;
    4. 为什么        AM6442 和 AM6412之间的电压存在差异 ?                AM6412的内置 LDO 中是否存在设计缺陷?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您能否 测试       AM6412 EVM 的 CAP_VDDSHV_MMC1电压是否  正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解锁该线程、因为该线程仍处于打开状态。

    您能否帮助回答以下问题、以便从软件角度更好地了解该问题?

    1. 您能否提供有关失败的 SD 引导的详细信息?
      1. ROM 中是否会尝试选择引导加载程序?
      2. ROM 是否会选择引导加载程序、但引导加载程序无法从 SD 卡引导下一组应用程序映像?
      3. 故障是否始终一致、即同一迹线出现故障?
      4. 如果在控制台上看不到日志、请检查 PC (程序计数器)中的 R5F、并报告 PC 所指向的地址。
    2. 您使用哪种引导加载程序和引导流程?
      1. SBL 或
      2. SPL 和 u-boot (我认为您使用的 SPL 基于之前分享的 eMMC 日志、请确认)
    3. 通过禁用其他 R5F、在定制电路板上使用 AM6442 (工作案例)进行测试。 确认您正在使用哪个引导加载程序和引导流程后、我们可以为此共享一个补丁。
    4. 您使用哪种 SD 卡(制造商和大小)? 您是否试用过多张 SD 卡?
      1. 这可能与之没有直接关系、因为您能够在 AM6442上使用同一张卡、但请索要此信息、我们看到一些卡不能与某些板一致地工作。

    此致

    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!  

    电源架构是分立式的、我不确定电源的压摆率控制。

    我也不确定负载减少对电源压摆率的影响。

    您能否测量 AM6442和 AM6412之间电源引脚的压摆率是否存在差异、并添加额外道路来检查 AM6412行为。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、Karan

    感谢您的支持、我们已经解决了这个问题。  

    发生此问题的原因是 AM6412的 VDDA_3P3_SDIO 和 CAP_VDDSHV_MMC1引脚之间存在短路;还需要 Sreenivasa 来帮助审查原理图时序、客户将一起更改原理图。

    另外还存在 eMMC 错误、客户将在新主题中发布此问题。

    再次感谢、我们现在可以关闭此主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan、您好!  

    谢谢你。

    发生此问题的原因是 AM6412的 VDDA_3P3_SDIO 和 CAP_VDDSHV_MMC1引脚之间发生短路;

    电路板或设计中的短路在哪里?  

    还需要 Sreenivasa 来帮助审查原理图的时间、客户会一起更改原理图。

    您可以详细说明这个问题吗?

    AM64x eMMC 实现了硬 PHY、并且在内部启用拉电阻。

    您能建议客户不要连接所有上拉和下拉电阻、并快速检查一下吗?

    客户也可以将 MMC0_CLK 值降至0r。

    此致、

    Sreenivasa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rjh:

    最后找出这是由于 SOM 和生产线上基板之间的连接器上的短路短接、5V 损坏的 AM64x 内部 LDO 通过 VDDA_3P3_SDIO。  

    是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、  

    5V 电压超过绝对最大电压、可能会损坏。

    VDDA_3P3_SDIO SDIO 3.3V 模拟电源-0.3 3.63V

    [报价 userid="35100" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1438173/am6412-abnormal-vddshv5-output-voltage-of-am6412/5583306 #5583306"]最后确定这是由于 SOM 与生产线上基板之间连接器短接5V 至3.3V 所致、5V 损坏的 AM64x 内部 LDO 通过 VDDA_3P3_SDIO 损坏。  [报价]

    我仍不确定为什么仅 AM6412会发生这种情况、前提是 AM6442和 AM6412使用相同的电路板和设置。

    板上发生短路或由于一些外部连接而导致短路。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan、您好!  

    [报价 userid="494725" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1438173/am6412-abnormal-vddshv5-output-voltage-of-am6412/5582462 #5582462"]

    还需要 Sreenivasa 来帮助审查原理图的时间、客户会一起更改原理图。

    另外还存在 eMMC 错误、客户将在新主题中发布此问题。

    [报价]

    我正在查看原理图并观察到一些现象。

    将会尽早分享观察结果。

    您能否请客户在 SOC 复位和上电期间探测 eMMC 复位并确认它处于低电平。

    建议使用与 SK 实现类似的"与运算"逻辑。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa

    感谢您的反馈、我将让客户尝试一下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan、您好!  

    还请建议客户检查 eMMC 复位。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、  

    请参阅我从专家处收到的以下信息:

    [报价 userid="35100" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1438173/am6412-abnormal-vddshv5-output-voltage-of-am6412/5583306 #5583306"]

    最后找出这是由于 SOM 和生产线上基板之间的连接器上的短路短接、5V 损坏的 AM64x 内部 LDO 通过 VDDA_3P3_SDIO。  

    是这样吗?

    [报价]

    您是否想知道将5V 连接到绝对最大额定电压为3.63V 的电源轨时的故障模式?

     如果是、答案是:"过压情况会永久损坏器件中的晶体管。"

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是说客户想知道将5V 连接到绝对最大额定电压为3.63V 的电源轨时的故障模式吗?

    不、我只是想让观看这篇文章的人知道根本原因。 因为 rjh 没有明确描述它。  

    可以将其关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、  

    表示感谢。

    此致、

    Sreenivasa