This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:如何创建独立 CCS 工程(v20)以及如何使用低级 c 和寄存器结构变量

Guru**** 2482025 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1455289/ccstudio-how-to-make-standalone-ccs-project-v20-and-how-to-use-low-level-c-and-register-structure-variables

器件型号:CCSTUDIO
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARE

工具与软件:

尊敬的 TI

[第一个问题]

我在 CCS 11或更低版本中使用通用硬件 C 语言和寄存器结构变量开发了一个项目。

我能否在 CCS 20中使用相同的硬件 C 语言和寄存器结构变量来开发项目?

我有很多 CCS 11或更低版本的项目、所以我想知道该软件是否兼容、或者是否支持在 CCS 20中使用。

[第二个问题]


我通过使用 CCS 11或更低版本中的 controlSUITE 将源文件、头文件和 cmd 文件复制到项目文件夹中、从而创建了一个独立的 CCS 项目。

我修改并使用了 controlSUITE 提供的源或命令。

我能否使用 CCS 20中的 C2000ware 通过复制源文件、头文件和 cmd 文件来创建独立的 CCS 工程?

或者 C2000ware 和 CCS 20是否仅支持驱动程序库?

非常重要的问题、我会学习 ccs20和 c2000ware、然后将硬件 C 风格编码源转移到驱动程序库样式源。

此致、崔熙燮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    崔熙燮

    感谢您的耐心等待、因为我们在度假时不在办公室

    user5102287 说:
    我有很多 CCS 11或更低版本的项目、所以我想知道该软件是兼容还是支持在 CCS 20中使用。

    是的、您应该能够在 v20中使用与 CCS 11相同的项目。 事实上、您可以通过从 CCS 11导出工程、然后将工程导入到新的 CCS v20中来自行测试。 但请记住、项目将位于不同的工作区中

    [quote userid="87745" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1455289/ccstudio-how-to-make-standalone-ccs-project-v20-and-how-to-use-low-level-c-and-register-structure-variables 能否通过在 CCS 20中使用 C2000ware 复制源文件、头文件和 cmd 文件来创建独立的 CCS 项目?

    是的、由于源文件应该非常相似、所以您应该仍然能够使用与 CCS 11相同的方式导入项目。 请确保文件包含在编译器导入中、以确保将其编译到项目中

    此致、

    Peter