Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE、 C2000WARE
工具与软件:
尊敬的 TI
[第一个问题]
我在 CCS 11或更低版本中使用通用硬件 C 语言和寄存器结构变量开发了一个项目。
我能否在 CCS 20中使用相同的硬件 C 语言和寄存器结构变量来开发项目?
我有很多 CCS 11或更低版本的项目、所以我想知道该软件是否兼容、或者是否支持在 CCS 20中使用。
[第二个问题]
我通过使用 CCS 11或更低版本中的 controlSUITE 将源文件、头文件和 cmd 文件复制到项目文件夹中、从而创建了一个独立的 CCS 项目。
我修改并使用了 controlSUITE 提供的源或命令。
我能否使用 CCS 20中的 C2000ware 通过复制源文件、头文件和 cmd 文件来创建独立的 CCS 工程?
或者 C2000ware 和 CCS 20是否仅支持驱动程序库?
非常重要的问题、我会学习 ccs20和 c2000ware、然后将硬件 C 风格编码源转移到驱动程序库样式源。
此致、崔熙燮