This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM-Q1:用于安全器件类型的器件类型

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1452343/tda4vm-q1-device-type-for-security-device-type

器件型号:TDA4VM-Q1

工具与软件:

您好、亲爱的专家

这是一个仔细检查。

参考数据表。

只有器件"TYPE = D"支持 TI 虚拟、我是否正确?

谢谢你。

Gibbs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gibbs、

    Unknown 说:
    ]只有设备"type = D"支持 TI dummy、我是正确的吗?

    它既可以使用"D"、也可以使用"P"。

    D 是具有 TI 虚拟密钥的 HS-SE、 P 是具有 TI 虚拟密钥的 HS-SE PRIME。

    此致

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Suman

    因此、器件类型= 0或5不包含 TI 虚拟密钥?

    客户是否必须按类型0和5编程自己的密钥?

    我对吗?

    谢谢你。

    Gibbs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gibbs、

    [报价用户 id="533255" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1452343/tda4vm-q1-device-type-for-security-device-type/5570772 #550772"]因此器件类型= 0或5不包含 TI 虚拟密钥?[/QUOT]

    正确。 这些是 HS-FET FS 器件。 "R"是 HS-PRIME-PRIME FS 器件。  

    客户是否必须按类型0&5对自己的密钥进行编程?

    正确。 客户可以使用 KeyWriter 对自己的密钥进行编程、以便将这些密钥转换为 HS-SE 器件。

    此致

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能否提供器件类型=D 器件型号?
    我们需要用于安全启动测试的样片。


    BR
    Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay:

    您能否提供设备类型=D 器件型号?

    这与已关闭的 TT 无关。

    请联系您的 TI 现场/销售人员进行咨询、或直接从 TI.com 订购该器件。

    此致

    Suman