请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VM-Q1 工具与软件:
您好、亲爱的专家
这是一个仔细检查。
参考数据表。


只有器件"TYPE = D"支持 TI 虚拟、我是否正确?
谢谢你。
Gibbs
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、亲爱的专家
这是一个仔细检查。
参考数据表。


只有器件"TYPE = D"支持 TI 虚拟、我是否正确?
谢谢你。
Gibbs
嗨、Gibbs、
[报价用户 id="533255" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1452343/tda4vm-q1-device-type-for-security-device-type/5570772 #550772"]因此器件类型= 0或5不包含 TI 虚拟密钥?[/QUOT]正确。 这些是 HS-FET FS 器件。 "R"是 HS-PRIME-PRIME FS 器件。
客户是否必须按类型0&5对自己的密钥进行编程?
正确。 客户可以使用 KeyWriter 对自己的密钥进行编程、以便将这些密钥转换为 HS-SE 器件。
此致
Suman
您好、Jay:
您能否提供设备类型=D 器件型号?
这与已关闭的 TT 无关。
请联系您的 TI 现场/销售人员进行咨询、或直接从 TI.com 订购该器件。
此致
Suman