请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRA821U-Q1 工具与软件:
您好!
执行 DDR SI 仿真时、我是否可以使用不同的驱动强度从地址行选择芯片?
谢谢
最大值
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
执行 DDR SI 仿真时、我是否可以使用不同的驱动强度从地址行选择芯片?
谢谢
最大值
您好!
[报价 userid="419570" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1454564/dra821u-q1-dra821u2-q1当我进行 DDR SI 仿真时、我能否使用地址行上不同的驱动器强度来选择芯片?[/QUOT]在物理硬件上、可以将 DDR 芯片选择 IO 的驱动强度设置为与 DDR 地址 IO 不同的驱动强度、因此如果您对芯片选择和地址使用不同的驱动强度设置进行仿真、则不会有问题。
此致、
Kevin