This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U-Q1:DRA821U2-Q1

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1454564/dra821u-q1-dra821u2-q1

器件型号:DRA821U-Q1

工具与软件:

您好!

执行 DDR SI 仿真时、我是否可以使用不同的驱动强度从地址行选择芯片?

谢谢

最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、由于年末假期、此主题的回复将会延迟。 请期待在新的一年得到答复。 感谢您的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="419570" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1454564/dra821u-q1-dra821u2-q1当我进行 DDR SI 仿真时、我能否使用地址行上不同的驱动器强度来选择芯片?[/QUOT]

    在物理硬件上、可以将 DDR 芯片选择 IO 的驱动强度设置为与 DDR 地址 IO 不同的驱动强度、因此如果您对芯片选择和地址使用不同的驱动强度设置进行仿真、则不会有问题。

    此致、
    Kevin