This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TDA4VM RTOS 0806:IPC

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1450021/tda4vm-tda4vm-rtos-0806-ipc

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

您好!  

 IPC 测试演示。

 信道1 A72------- MCU2_0 (SemaphoreP_WAIT_FOREVER)
 信道2 A72------- MCU2_0 (SemaphoreP_WAIT_FOREVER)
 信道3 A72------- MCU2_0 (SemaphoreP_NO_WAIT)
 信道4 A72------- MCU2_0 (SemaphoreP_WAIT_FOREVER)
 信道5A72-------  MCU2_0 (SemaphoreP_NO_WAIT)

 当通道1、2、4没有 MSG 时、通道3和5能否正常工作?


谢谢

dongzhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请详细说明您的问题并提供更多详细信息。

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我的设计如下 pic。

    启用 音频 ALG 后、显示屏将 闪烁。
    我不这么做、如果是  SemaphoreP_WAIT_FOREVER 问题。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在此处使用远程服务来实现此目的?

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    我在 C66_1上使用了 vxcolorconvert 和2个线程。
    使用 LDC 和 MSC、 不是在任何 DSP 上使用。


    dongzhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongzhang:

    我可以知道 AUDIO_ALG 涉及的 IPC 框架是什么吗? 是来自 vision_apps 的远程服务吗?

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikhil:
      我使用 audioSample_io.c 作为我项目的基础。
      我进行了一项测试、将音频优先级提高到了16、原来是8。
      现在运转良好。  
      我不确定这是否与 IPC 有关系。

    Thansk
    东张

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、看起来像这样。 您将此任务的优先级提高到了 IPC 接收任务的更高、而 IPC 接收任务本来可以解决此问题。

    此致、

    Nikhil