This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:器件在使用几个月后无法通电

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1447267/am3352-device-fail-to-power-up-after-using-for-a-few-months

器件型号:AM3352

工具与软件:

您好!  

自2018年以来、我们一直在生产 CPU 板上包含 AM3352的产品。 最近、客户站点出现了大量上电故障、因此如果 TI 能指导我们找到问题的根本原因、将会很有帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nway Yu、  

    感谢您的提问。

    您能否描述故障-可恢复的永久性或间歇性故障。  

    您可能需要检查器件是否因某些电路实现而承受应力。

    此致、"

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sreenivasa:  

    它是永久性故障。  

    到目前为止、我们还无法弄清导致 AM3352故障的原因是什么、因为我们没有更改设计、最近有很多电路板发生了故障。  

    我能分享一下我们的设计供您审查吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nway Yu、  

    谢谢你。

    您是否在制造过程中发现了与现场问题相关的任何故障?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sreenivasa:  

    我们在制造过程中不会观察到故障。 它通常在现场使用产品几个月后出现故障。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nway Yu、  

    谢谢你。

    制造过程中我们未发现故障。

    谢谢。  

    通常在现场使用该产品几个月后便会失败。  [报价]

    是否观察到故障趋势。

    根据原理图所示、我们可以检查功能性、这不是问题。

    由于这是应用程序中的一个故障、我们可能需要详细信息来检查并提供任何可能的卷积。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:  

    对于某些情况、软件升级完成后会发生故障。  

    但在其他情况下、故障是随机发生的。  

    我  在私人聊天中发送了我们的原理图。  

    如果您需要任何其他信息、请告诉我。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nway Yu、  

    谢谢你。

    让我检查并更新。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nway Yu、  

    谢谢你。

    [报价 userid="177086" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1447267/am3352-device-fail-to-power-up-after-using-for-a-few-months/5556748 #5556748"]

    根据原理图所示、我们可以检查功能性、这不是问题。

    由于这是应用中的故障、我们可能需要详细信息来检查并提供任何可能的情况

    [报价]

    请注意以上内容。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:  

    到目前为止、您找到了什么吗?  

    如果您需要任何信息、请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nway Yu、  

    谢谢你。

    请查看上述消息。

    根据原理图所示、我们可以检查功能性、这不是问题。

    由于这是应用中的故障、我们可能需要详细信息来检查并提供任何可能的情况

    您能不能分享其他信息?我希望获得有关终端设备的完整原理图和详细信息。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:  

    终端设备应用包括网络电缆测试。  

    我已经在私人聊天中发送了主板的原理图。  

    我还发送了被拒绝的 TI FA 表、以防您需要参考。 由于零部件超出保修期、他们拒绝了 FA。  

    如果您还有其他需要、请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nway Yu、  

    谢谢你。

    让我回顾一下这些意见、然后再回来。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sreenivasa:  

    到目前为止是否有发现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nway Yu、  

    谢谢你。

    所提供的核心板原理图似乎不完整。

    我看到载板上的一些附加器件由载板上的电源供电。 不确定在电源打开之前是否向处理器施加了任何输入。  

    请您验证一下。

    我在内部检查其他输入。

    此致、

    Sreenivasa