工具与软件:
您好!
自2018年以来、我们一直在生产 CPU 板上包含 AM3352的产品。 最近、客户站点出现了大量上电故障、因此如果 TI 能指导我们找到问题的根本原因、将会很有帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Nway Yu、
谢谢你。
制造过程中我们未发现故障。
谢谢。
通常在现场使用该产品几个月后便会失败。 [报价]是否观察到故障趋势。
根据原理图所示、我们可以检查功能性、这不是问题。
由于这是应用程序中的一个故障、我们可能需要详细信息来检查并提供任何可能的卷积。
此致、
Sreenivasa
您好 Nway Yu、
谢谢你。
[报价 userid="177086" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1447267/am3352-device-fail-to-power-up-after-using-for-a-few-months/5556748 #5556748"]根据原理图所示、我们可以检查功能性、这不是问题。
由于这是应用中的故障、我们可能需要详细信息来检查并提供任何可能的情况
[报价]请注意以上内容。
此致、
Sreenivasa