主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
1.我的目标是在主域的 MCU2_1上实现雷达应用的 GPIO 中断功能。
2.我使用的是09.00.00 SDK
3.使用 SD 卡引导。
4.基于在线示例,我完成了部分工作。 但是、我遇到了一个问题、即 MCU2_1上的 CSL 无法分配超过4个中断、默认情况下、哪个中断仅为4个中断?
目前、GPIO 引脚分布在多个存储体中、因此我需要为每个存储体创建大量中断。 这导致可用路线短缺。
5.错误发生在 Sciclient_rmIrqSetRaw ()函数无法分配超过4个中断。
参考链接: e2e.ti.com/.../tda4vm-tda4vm-mcu3_0-udma-sciclient_rmirqsetraw-failed
在 SDK 9.0.0中、我找不到 rm-cfg.c 文件。 我的问题是:
所以、
6.如何修改设置以允许主域中超过4个中断?
需要修改哪些文件?
如何修改和编译它们?
将生成哪些文件并复制到 SD 卡?
您好、TI
我的目标是在main域上的mcu2上开发雷达的GPIO的驱动。 使用的是09.00.00的SDK μ A、使用SD卡启动 μ A。 基于网上的例子已完成一部分、当前遇到的问题是mcu2、1上csl不能够分配超过4个中断。
当前GPIO - PIN在多个bank上、所以需要为每个bank都建立中断路由、导致路由不够用了。
代码中的错误是 使用Sciclient rmIrqSetRaw ()函数无法分配超过4个中断
参考连接 e2e.ti.com/.../tda4vm-tda4vm-mcu3_0-udma-sciclient_rmirqsetraw-failed
我在SDK 9.0.cm 0中没有找到rm ²-cfgc这个文件 μ m、我的问题是 μ m
1.如何修改使main域上可以申请超过4个中断。 修改哪些文件、如何修改、编译、输出是什么文件、替换到SD卡上?