This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J721E:TDA4-VM:如何修改主域中断计数?

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1456331/processor-sdk-j721e-tda4-vm-how-to-modify-main-domain-interrupt-count

器件型号:PROCESSOR-SDK-J721E
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

1.我的目标是在主域的 MCU2_1上实现雷达应用的 GPIO 中断功能。
2.我使用的是09.00.00 SDK
3.使用 SD 卡引导。
4.基于在线示例,我完成了部分工作。 但是、我遇到了一个问题、即 MCU2_1上的 CSL 无法分配超过4个中断、默认情况下、哪个中断仅为4个中断?
目前、GPIO 引脚分布在多个存储体中、因此我需要为每个存储体创建大量中断。 这导致可用路线短缺。

5.错误发生在 Sciclient_rmIrqSetRaw ()函数无法分配超过4个中断。
参考链接: e2e.ti.com/.../tda4vm-tda4vm-mcu3_0-udma-sciclient_rmirqsetraw-failed

在 SDK 9.0.0中、我找不到 rm-cfg.c 文件。 我的问题是:

所以、
6.如何修改设置以允许主域中超过4个中断?
需要修改哪些文件?
如何修改和编译它们?
将生成哪些文件并复制到 SD 卡?

您好、TI
我的目标是在main域上的mcu2上开发雷达的GPIO的驱动。 使用的是09.00.00的SDK μ A、使用SD卡启动 μ A。 基于网上的例子已完成一部分、当前遇到的问题是mcu2、1上csl不能够分配超过4个中断。
当前GPIO - PIN在多个bank上、所以需要为每个bank都建立中断路由、导致路由不够用了。

代码中的错误是 使用Sciclient rmIrqSetRaw ()函数无法分配超过4个中断
参考连接 e2e.ti.com/.../tda4vm-tda4vm-mcu3_0-udma-sciclient_rmirqsetraw-failed

我在SDK 9.0.cm 0中没有找到rm ²-cfgc这个文件 μ m、我的问题是 μ m
1.如何修改使main域上可以申请超过4个中断。 修改哪些文件、如何修改、编译、输出是什么文件、替换到SD卡上?