This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4372:简化电源定序

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218D0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1455869/am4372-simplified-power-sequencing

器件型号:AM4372
Thread 中讨论的其他器件:TPS65218D0

工具与软件:

尊敬的支持团队:

我参考以下主题来提问
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/747742/am4372-power-up-down-sequence

问题1:我的理解是否正确、如下所示?

-当所有 VDDSHVx 均为3.3V 时,即使它们通过图5-8中所示的简化电源排序启动,
 它应该以与启动相反的顺序停止。

-如果所有电源同时关闭, VDDS 和 VDDSHVx 之间的电压差应始终小于2V。

问题2:但是、5.12.1.3也包含以下描述、如果与描述相同、则图 5-8中、首先启动3.3V 电压
   (3.3V→1.8V、因此在关断时、使用1.8V→3.3V 来关断?)     
   哪个具有较高的优先级、以与启动相反的顺序关闭、或者在 VDDSHVx 之后关闭 VDDS 和 VDDS_CLKOUT?

   "在所有3.3V VDDSHVx [x=1-11]电源之后、VDDS、VDDS_CLKOUT 电源必须斜降。"

Q3:如果无法满足关断顺序、可能出现什么故障?
    客户的应用是否可能导致电源切断、
    在最坏的情况下、哪一种会导致 CPU 损坏?

此致、
Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Kanae

    感谢您的提问。

    我将会检查输入。

    OUE 设备专家在1月6日之前休假 请预计回复延迟。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图5-8仅在使用 内部 IOLDO 为 VDDS 和 VDDS_CLKOUT 端子供电时适用。 在此用例中、IOLDO 必须由与 VDDSHVx 电源轨(工作电压为3.3V)相同的3.3V 电源供电。 IOLDO 将确保在3.3V 下运行的任何 VDDSHVx 电源轨之间的电位差不会 超过相对于由 IOLDO 供电的1.8V VDDS 和 VDDS_CLKOUT 电源轨所允许的2V 差值。 这是因为 IOLDO 输出电压将在从0V 上升到1.8V 并从1.8V 下降到0V 时跟踪 IOLDO 输入电压。 IOLDO 输出电压保持在1.8V、而  IOLDO 输入电压大于1.8V。 因此、该用例的最坏情况电压差约为3.3V - 1.8V = 1.5V。

    VDDS 和 VDDS_CLKOUT 必须在任何以3.3V 电压运行的 VDDSHVx 电源轨之前斜升、在之后斜降、或与之同时斜降。 任何 以3.3V 电压运行的 VDDSHVx 电源轨在与 VDDS 和 VDDS_CLKOUT 同时斜升时、电势绝不能大于施加到 VDDS 和 VDDS_CLKOUT 加上2V

    如果您的系统允许 任何在3.3V 下运行的 VDDSHVx 电源轨的电势大于 施加到 VDDS 和 VDDS_CLKOUT 加上2V 的电势、则 AM437x 器件可能会损坏。

    此致、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    感谢您的支持。

    我们的客户有以下评论和其他问题。

    香港特别行政区政府在香港特别行政区的工作

    我了解在上述条件下、VDDS 和 VDDS_CLKOUT 之间的序列
    只要3.3V 电源相同、就无需考虑 VDDSHVx。

    问题1。 我的理解如下。

    -在任何启动顺序的情况下,建议关闭顺序相反
     半桥板。

    -尤其是对于 VDDS、VDDS_CLKOUT 和 VDDSHVx 而言,电位差必须始终为
     在序列期间小于2V、否则可能会损坏器件。

    问题2: 如果 VDDS、VDDS_CLKOUT 和 VDDSHVx 在其他电源之前斜降
     在关闭序列期间、这是否也会导致损坏?


    3.有关数据表中以下陈述的问题:5.12.1.3断电时序。

    这可确保断电序列期间没有杂散电流路径。

    3-1. 首先、什么是杂散电流路径?

    3-2. 出现杂散电流路径时有什么问题?

    香港特别行政区政府在香港特别行政区的工作

    此致、
    Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    感谢您的支持。
    除了上述确认之外、客户还有以下问题。

    我认为使用建议的 IC "TPS65218D0"来保护启动关断序列是可取的、
    但我想知道建议的功率 IC 功能是否不能用于断开连接的模型类型
    将原始电源从常开状态变为原来的电源、因为将原始电源设置为建议的 IC
    首先断开连接。 在这种情况下、应保护启动关断序列。

    在这种情况下、如果有任何其他建议的方法来遵循启动关断序列、
    请告知我们。
    除了在关断序列完成之前保持原始电源开启外、还有什么其他方法吗?

    此致、
    Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q1后面的要点似乎是陈述、而不是问题。 他们是否在问这些陈述是否正确?  如果是、答案是肯定的。  

    我知道、VDDS 和 VDDS_CLKOUT 与 VDDSHVx 的关系是唯一会损坏器件的关系。  定义的其他电源序列要求旨在提供上电和断电期间的可预测运行情况。 但是、可能存在未知的杂散电流路径、并且 它们有可能 损坏器件。  

    我们仅使用数据表中定义的电源序列来验证器件的运行、因此与序列的任何偏差都可能产生意外结果。

     杂散电流路径 的一个例子是对未通电但不具备失效防护功能的 IO 施加电势。 施加到 IO 的电势可能会打开 ESD 保护电路、这些电路 允许意外注入电流从 IO 流向其他电源轨、这些电源轨可能连接到所连接器件的电源轨。 传递电流的 ESD 电路旨在保护 IO 免受短时 ESD 事件的影响、而不是承载稳态电流。 此杂散电流可能会损坏处理器中的 ESD 电路并/或导致所连接器件的错误启动问题。   未遵循建议的电源时序时、器件中可能存在许多杂散电流路径。 其中某些路径对于 TI 而言可能是未知的、因为我们仅使用建议的序列验证器件运行。 因此、我们鼓励每个人都遵循建议的电源轨时序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意、 如果 应用的 功率衰减过快、PMIC 可能无法完成断电序列。 为了防止这种情况的发生、可以提供早期电源故障检测电路来触发 PMIC 断电序列、并提供足够的电容使 PMIC 输入在其完成断电序列之前保持有效。

    此致、
    Paul