Thread 中讨论的其他器件:TPS65218D0
工具与软件:
尊敬的支持团队:
问题1:我的理解是否正确、如下所示?
-当所有 VDDSHVx 均为3.3V 时,即使它们通过图5-8中所示的简化电源排序启动,
它应该以与启动相反的顺序停止。
-如果所有电源同时关闭, VDDS 和 VDDSHVx 之间的电压差应始终小于2V。
问题2:但是、5.12.1.3也包含以下描述、如果与描述相同、则图 5-8中、首先启动3.3V 电压
(3.3V→1.8V、因此在关断时、使用1.8V→3.3V 来关断?)
哪个具有较高的优先级、以与启动相反的顺序关闭、或者在 VDDSHVx 之后关闭 VDDS 和 VDDS_CLKOUT?
"在所有3.3V VDDSHVx [x=1-11]电源之后、VDDS、VDDS_CLKOUT 电源必须斜降。"
Q3:如果无法满足关断顺序、可能出现什么故障?
客户的应用是否可能导致电源切断、
在最坏的情况下、哪一种会导致 CPU 损坏?
此致、
Kanae