请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM62P 工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
客户正在评估我们的 AM62P。 我们知道、我们具有 适用于 DDR 子系统的32位数据总线。
客户想了解 在电路板上保留2*16位 LPDDR4设计的可行性、但首先只附加一个16位 LPDDR4。
可能几年后、当他们发现需要更多存储器空间时、他们可以连接第二个16位 LPDDR4来扩展存储器空间。
您能帮助评论一下这样做的可行性吗?
非常感谢、
Kevin