This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:保留2*16位 LPDDR4

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1444641/am62p-reserve-2-16bit-lpddr4

器件型号:AM62P

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

客户正在评估我们的 AM62P。 我们知道、我们具有 适用于 DDR 子系统的32位数据总线。

客户想了解 在电路板上保留2*16位 LPDDR4设计的可行性、但首先只附加一个16位 LPDDR4。

可能几年后、当他们发现需要更多存储器空间时、他们可以连接第二个16位 LPDDR4来扩展存储器空间。

您能帮助评论一下这样做的可行性吗?

非常感谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin 老师、这是可能的。  AM62P 只需使用 x16接口即可工作、并转到 x32器件。   如果他们添加另一个 x16通道、则需要在软件中更改 DDR 配置。  

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    感谢您的答复!

    基于这一点、客户还想知道是否可以为每个 x16位 DDR4/LPDDR4通道配置两个不同的频率、或者必须将同一频率保持?

    我搜索了一些信息、从技术上讲似乎没问题、但整个系统最终将以设置的最慢频率运行。

    我想知道您对此有何看法吗?

    非常感谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师、由于 DDR 子系统只有一个 PLL、该接口一次只能支持一个频率。  不能让一个16位通道在一个频率下工作、而另一个16位通道在另一个频率下工作。  

    此致、

    James