Thread 中讨论的其他器件:TPS6594-Q1、
工具与软件:
大家好、团队成员:
我正在使用基于 DRA821U SoC 的定制电路板、并在 TPS6594-Q1 PMIC 中测试 RTC 功能。 但是、RTC 时间更新不正确。 例如、我使用命令设置时间date -s "2024-12-16 10:00:00"并关闭电路板电源。 当我立即重新通电时、时间已正确更新。 然而,在电池连接的情况下,在关闭电路板15分钟后, RTC 没有按预期更新;相反,它显示2024-12-16 10:01:00. 此外、我遇到了以下错误:
[ 2024年12月16日15:14:53] root@j7200-iwg52m:~# hwclock -r
[ 2024年12月16日15:15:07] hwclock: select() to /dev/rtc0 to wait the clock tick timed out
[ 2024年12月16日15:15:07] root@j7200-iwg52m:~# hwclock -v
[util-linux 2.37.4中的2024年12月16日15:15:10] hwclock
2024年12月16日15:15:10]系统时间:1734361761.3374436
2024年12月16日15:15:10]正在尝试打开:/dev/rtc0
[RTC 15:15:10]使用2024年12月16日 接口连接时钟。
[1969年后、2024年12月16日15:15:10]上次漂移调整时间为1734361129秒
[1969年后、2024年12月16日15:15:10]最后一次校准时间为1734361129秒
[UTC 15:15:10]硬件时钟为2024年12月16日 时间
[UTC15:15:10]假设硬件时钟保持为2024年12月16日 时间。
[ 2024年12月16日15:15:10]正在等待时钟节拍...
[ 2024年12月16日15:15:20] hwclock: select() to /dev/rtc0 to wait the clock tick timed out
[ 2024年12月16日15:15:20]...同步失败
[ 2024年12月16日15:15:20] root@j7200-iwg52m:~#
[ 2024年12月19日10:16:50] root@j7200-iwg52m:~# i2cdump -f -y 0x0 0x48