This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCStudio:无法在 CCS 20.0.1上并行运行两个不同的目标配置。

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1459087/ccstudio-not-able-to-run-two-different-target-configurations-on-ccs-20-0-1-in-parallel

器件型号:CCSTUDIO

工具与软件:

尊敬的 TI:

我已经将两个 USB560v2调试器连接到我的 PC、并且想并行运行两个 CCS 20.0.1实例、以实现上述调试器的相应目标配置。 当我使用之前基于 eclipse 的 CCS 版本12.x.x 时、该设置正常运行

但是、对于 CCS 20.0.1、 我无法在第二个实例上启动调试会话(第一个实例调试已在运行)。

在随附的屏幕截图中、红色箭头指向的菜单不起作用、即点击"Add configuration..." 完全没有影响。 此外、绿色箭头指向的按钮也不起作用、即点击它不起作用。

对于新的 CCS 版本、是否有另一种方法可以并行实现对多个实例的调试? 如果没有、是否计划(重新)添加此功能?

感谢您的帮助、此致、

Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Felix、您好!

    [报价 userid="463380" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1459087/ccstudio-not-able-to-run-two-different-target-configurations-on-ccs-20-0-1-in-parallel "]我想并行运行两个 CCS 20.0.1实例及其针对上述调试器的相应目标配置。

    CCS 20中仍然支持该函数。 其功能与 CCS 12.x 基本相同

    在随附的屏幕截图中、红色箭头指向的菜单不起作用、即点击"Add configuration..." 完全没有影响。 此外、绿色箭头指向的按钮也不起作用、即单击它不起作用。

    就像在 CCS 12中一样、每个 CCS 20实例都必须使用单独的工作区文件夹。 启动配置文件位于工作区文件夹中。 因此、根据使用的工作区、下拉列表中可能会显示不同的选项。 对于第二个实例、您没有工作区的现有启动配置。 因此您可以使用 CCXML 文件(或工程)进行手动启动、然后会为其生成启动。 启动生成后、选项将显示在列表中。

    谢谢

    Ki