工具与软件:
尊敬的 TI:
我已经将两个 USB560v2调试器连接到我的 PC、并且想并行运行两个 CCS 20.0.1实例、以实现上述调试器的相应目标配置。 当我使用之前基于 eclipse 的 CCS 版本12.x.x 时、该设置正常运行
但是、对于 CCS 20.0.1、 我无法在第二个实例上启动调试会话(第一个实例调试已在运行)。

在随附的屏幕截图中、红色箭头指向的菜单不起作用、即点击"Add configuration..." 完全没有影响。 此外、绿色箭头指向的按钮也不起作用、即点击它不起作用。
对于新的 CCS 版本、是否有另一种方法可以并行实现对多个实例的调试? 如果没有、是否计划(重新)添加此功能?
感谢您的帮助、此致、
Felix