This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:Linux 可以测试错误被动

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1457466/am625-linux-can-test-error-passive

器件型号:AM625

工具与软件:

尊敬的 Expert:

客户正在使用 sdk9.2。

您能帮助调查客户的以下错误吗? 我认为这可能与 CAN 采样配置有关、但我不知道如何在 Linux 设备树中进行更改。

我参阅下面的主题、您可以帮助提供一些建议吗?

(+) PROCESSOR-SDK-AM62X:在裸机代码中进行的 MCAN CCS 测试-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

BRP:7+1 = 8
TSeg1:5+1 = 6
TSeg2:2+1 = 3

BR、

Biao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 专家:

    我们可帮助客户检查下面显示的 Linux CAN 算法。 客户之前已经用过 AM335x 很多年了、他们对 AM335x  和当前的 AM62x 之间的 Linux CAN 算法进行了比较、发现没有区别。 但是、他们已经使用了很多年的 SOP AM335x、没有这种 CAN 错误被动问题。

    .

    您能给我们提供一些建议吗?

    非常感谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    如果要更改 MCAN 位时序参数、可以在启动 MCAN 通信之前通过命令行修改。

    $ ip link set canX type can tq 125 prop-seg 6 \
                                phase-seg1 7 phase-seg2 2 sjw 1
                                
    $ ip link set canX type can bitrate 125000

    确保启用必要的配置选项、如下所述:

    https://docs.kernel.org/networking/can.html#setting-the-can-bit-timing

    此致、
    Aparna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aparna:

    感谢您的支持!

    通过执行上述方法、客户解决了问题。

    现在、它们通过直接配置 tq、SEG 和其他值来获取波特率。 (以前、如果它们直接配置波特率、则会与时间份额和段不匹配)。

    谢谢!

    Kevin