This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TDA4VM 上的 ORB SLAM3

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1440452/tda4vm-orb-slam3-on-tda4vm

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

最近、我通过对 TI SDK Linux 工具链进行交叉编译、成功为 ARM 架构编译了 ORB-SLAM3。 将所有已编译的库从我的 PC 传输到 TDA4VM 后、我移动了整个 ORB-SLAM3目录、以及已编译的二进制文件(例如、`.so`文件)。 虽然没有可视化功能、但我现在能够在 TDA4VM 上成功运行 ORB-SLAM3、因为 TDA4VM 上的 Arago Linux 发行版缺少可视化支持。

目前、我可以从 ORB-SLAM3生成摄像头轨迹文件作为输出。 但是、我想直接在 TDA4VM 上以可视化方式显示这些文件。 此外、我想:

1.在 TDA4VM 上实现可视化。
2.确定 ORB-SLAM3的 FPS。
3.利用 C6x 和 C7x DSP 来减少 CPU 的使用量、因为 CPU 利用率目前约为95%。

我已经附上了 TDA4VM 在运行 ORB-SLAM3时的性能统计数据。 如数据中所示、未使用"C6x 和 C7x"DSP。

您能指导我实现这些目标吗?

感谢您的支持!

此致、
Ramaseshan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramaseshan:

    作为免责声明、这些问题超出了我们的支持范围、因为它们更倾向于用户应用、而不是 SoC 和 SDK 问题。

    考虑到免责声明、作为小指针:

    Unknown 说:
    1. 在 TDA4VM 上实现可视化。
    [报价]

    1. 您可以尝试在 TDA4VM 上启用 rviz。 此用例相当有限、因为在大多数情况下、您不想将显示器连接到移动的机器人、而是在连接到移动机器人的远程 PC 上完成可视化。

    Unknown 说:
    2. 确定 ORB-SLAM3的 FPS。
    [报价]

    2.您可以使用 ROS 工具如"rostopic Hz"

    [报价用户 id="553216" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1440452/tda4vm-orb-slam3-on-tda4vm "]

    3.利用 C6x 和 C7x DSP 来减少 CPU 的使用量、因为 CPU 利用率目前约为95%。

    [报价]

    3.参考 Robotics SDK 使用 C7/MMA 进行深度学习和端口 ORB-SLAM 模型的示例: https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/robotics-sdk/latest/docs/source/ros2/nodes/ti_vision_cnn/README_humanpose.html 

    和/或参考 EdgeAI 示例: https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-sk-tda4vm/10_00_00/exports/edgeai-docs/common/sdk_overview.html

    此致、

    Takuma

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takuma、

    感谢您发送编修。 非常感谢您提供的指导、并将深入了解您提供的资源。

    此致、
    Ramaseshan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们处理此主题的专家已离开办公室 、相关日期为1月8日;请预计延迟1-2天。 谢谢。