主题中讨论的其他器件:TDA4VH、 SysConfig
工具与软件:
TDA4VH - j784s4的电源序列。 FreeROS
在 TDA4中、我们具有3个主 R5FSS 和1个 MCU R5FSS。 在为 TDA4引用 TRM 时、我们已经看到了 R5FSS 的方框图。 我们 假设所有3个主 R5FSS 都具有 TRM 中所述的相同接口。
但在哪里可以查看 MCU R5FSS。 尤其是在我们对 MCU cortex R5FSS 进行分频时、有2个内核0_0和0_1。
您能否描述 MCU 域 R5F0_0和 R5F0_1的确切角色。
您能告诉我如何找到连接到每个 R5F 内核的组件列表吗?
我的最终目标是确定连接到每个 R5F 内核的组件、并 在上电和断电顺序时按预期执行。
这是我应该在 FreeRTOS 中实现的。
PMIC 是否仅负责 TDA4中每个内核的所有加电和断电序列?
如果是这样、我们必须仅在 PMIC 驱动器中重新排列 R5F 接口的加电和断电顺序。
请告诉我解决方法