This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:TDA4VH -上电和放大器;断电序列。

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1449955/tda4vh-q1-tda4vh---power-up-down-sequence

器件型号:TDA4VH-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VHSysConfig

工具与软件:

 TDA4VH - j784s4的电源序列。 FreeROS


在 TDA4中、我们具有3个主 R5FSS 和1个 MCU R5FSS。 在为 TDA4引用 TRM 时、我们已经看到了 R5FSS 的方框图。 我们 假设所有3个主 R5FSS 都具有 TRM 中所述的相同接口。

但在哪里可以查看 MCU R5FSS。 尤其是在我们对 MCU cortex R5FSS 进行分频时、有2个内核0_0和0_1。

您能否描述 MCU 域 R5F0_0和 R5F0_1的确切角色。  


您能告诉我如何找到连接到每个 R5F 内核的组件列表吗?

我的最终目标是确定连接到每个 R5F 内核的组件、并  在上电和断电顺序时按预期执行。

这是我应该在 FreeRTOS 中实现的。  

PMIC 是否仅负责 TDA4中每个内核的所有加电和断电序列?
如果是这样、我们必须仅在 PMIC 驱动器中重新排列 R5F 接口的加电和断电顺序。  


请告诉我解决方法
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于上电和断电要求-只有2个域: MCU 和 MAIN。  这些域中的所有器件都一起开启或关闭。  例如、MCU 域包括  R5F0_0和 R5F0_1。  您无法单独为它们供电。  您可以单独启用它们(通过软件)、但不能单独为它们供电。  主域也是如此。  是- PMIC 控制 TDA 处理器的电源序列。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新  

    您能否告知我们 MCU 域 R5F0_0、R5F0_1的接口。 对于 Main 域、我们可以看到 TRM 中的所有接口、但无法看到 MCU R5F 域。

    您能告诉我如何找到连接到每个 R5F 内核的组件列表吗? ? 以及每个内核的加电和断电顺序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第6.3节 包括 R5FSS 特性列表和方框图、其中显示了各种内部总线连接(64b VBUSM、32b VBUSM、32b VBUSP 等)。  这是您所请求的内部连接信息吗?  总线连接到器件内的所有其他内部处理内核和外设。  第6.3.2.2节 R5FSS Cortex-R5F 内核状态唯一的限制是与 CPU1相比、CPU0必须具有更高的功率/复位状态。  这个答案序列问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我所说的6.3在 TRM 中、它提供了 TDA4 R5FSS 的信息核心和功能。  但我在其中未看到任何与功率相关的信息。


    我想了解更多有关 TDA4上电序列(上电和下电)的信息。 在我参考 TDA4数据表时、我看到了"7.10.2电源时序"  


    我必须了解整个 TDA4的电源序列。 R5F 内核没有特定的序列。  


    您能告诉我电源序列的范围吗?  我们必须列出每个内核的连接组件(或)、我们需要查看 TDA4数据表中7.10.2中提到的时间戳。 在 FreeRTOS 中实施。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据手册的第7.10.2节定义了电源序列。  有2个序列选项:MCU 和 MAIN 组合或 MCU 和 MAIN 隔离。  R5F 内核是 MCU 域的一部分。  R5F 未在自己的电源域中进行隔离。  它们与整个 MCU 域相结合。  因此、R5F 内核的上电序列是 MCU 上电序列。  R5F 内核的断电序列是断电序列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    R5F 内核属于 MCU 域

    如果我们看下面的方框图、会 发现 MCU 域 中只有一个 R5FSS 和其他 R5FSS 只在主域中。  

    因此、R5F 内核的上电序列是 MCU 上电序列

    如果我们考虑您的语句、MCU 将只有一个 R5FSS、那么其他 R5FSS 电源序列将涵盖的位置。?

    参阅 j784s4文档中的"电源序列"一章时、我可以看到上电和断电的不同顺序

    1.组合了 MCU 和主域上电时序和断电时序

    2.隔离的 MCU 和主域上电时序和断电时序

    3.独立 MCU 和主域、仅 MCU 的进入和退出时序

    4.独立 MCU 和主域、DDR 保持状态的进入和退出

    5.独立 MCU 和主域、GPIO 保持时序的进入和退出

    如果要在 FreeRTOS 中实现电源序列、 我们应该考虑哪一个?

    在 FreeRTOS 中实施时、需要进行类似的操作。 FreeRTOS 将仅在 R5F 内核中运行。  是否有任何方法可以仅针对 R5F 内核实现电源序列? 或者我们也需要针对 A72SS 这样做。

    在哪里、我们可以检查 FreeRTOS 中的电源序列代码(pdk_j784s4_09_02_00_30)(如果已实现)。?
    如果不是、我们可以从哪个目录启动以及应该为哪个 R5F 内核构建。

    是否可以选择从 TI SysConfig 工具获取电源序列的基本代码。

    谢谢!

    Mallesh CH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉打断您、是的、MCU 域和主域中都有 R5F 内核。  如果您计划使用所有 R5F 内核、则必须同时为 MCU 和主域供电。  不仅要为 R5F 内核供电、还要为整个域供电。  主域中的 A72SS 也将通电、但可以将其置于关断状态(复位、无时钟)、从而最大限度地降低功耗。

    如果计划使用所有 R5F 内核-我希望使用组合电源序列、因为 R5F 内核同时存在于这两个域中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的重播。

    是的、我们计划使用 FreeRTOS 启动所有内核。  
    因此、我必须知道如下所示的顺序、请确认。

    R5FSS1 (MCU 域)
    R5FSS2  (主域)
    R5FSS3 (主域)
    R5FSS4 (主域)

    ....

    ....
    A72SS

    R5F 内核是否有时间间隔?  

    并请提供 TDA4 VH 的确切启动顺序。  




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于电源序列-所有内核 将同时上电 (合并)。  一个 R5F 将不会在另一个 R5F 或 A72SS 之前上电/运行。

    关于引导顺序-请查看技术参考手册(链接)的第4节初始化。