This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM-Q1:关于 J7 HS-SE-TIDK 功能

Guru**** 2481125 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1459536/tda4vm-q1-regarding-j7-hs-se-tidk-functionality

器件型号:TDA4VM-Q1

工具与软件:

您好、TI 专家

根据用于 J7 HS 器件开发的以下链接
Jacinto7 HS 器件开发

下面是我们的立场  
(1)图1-1

TI 工厂生产的 HS-SE-TIDK 器件具有通过 TI 虚拟密钥启用的所有安全功能、仅在客户区域有效。
在客户工厂中、HS-SE FS 器件拥有所有可用的安全功能、但需要使用 Keywriter 写入客户密钥才能成为 HS-SE 器件。

(2)图1-2显示了在过渡到 HS-SE FS 或生产 HS-SE 器件之前、HS-SE-TIDK 用于早期安全测试。

我们需要确认 HS-SE-TIDK 是否支持客户密钥测试、以便在量产 HS-SE 器件上模拟安全引导功能。

. 与 HS-SE-TIDK 开发器件相关的详细信息

  • 除了内置的 TI 虚拟密钥之外、HS-SE-TIDK 是否支持替换客户密钥?

  • 如果可以更换客户密钥、是否可以使用此器件测试产品 HS-SE 的安全引导功能?

  • 如果支持客户密钥更换、是否有任何相关文档或测试指南?

. 器件型号确认

  • 以下器件型号的器件类型映射是否正确?
    1. XJ721EDBALF:对应于 HS-SE-TIDK (用于开发和预测试)
    2. TDA4VM88T0CALFRQ1:对应于 HS-SE (量产器件、支持客户密钥)


      BR
      Jay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay:

    [报价用户 id="487798" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1459536/tda4vm-q1-regarding-j7-hs-se-tidk-functionality ]除了内置 TI 虚拟密钥之外、HS-SE-TIDK 是否支持替换客户密钥?[/QUOT]

    在 TI 虚拟器件上、客户密钥只不过是 TI 虚拟密钥、这意味着客户密钥字段将与 TI 虚拟密钥熔断。  

    您无法将任何其他密钥刷写到这些器件中、因为在使用虚拟密钥吹出效果后、这些密钥已转换为 HS-SE。

    [quote userid="487798" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1459536/tda4vm-q1-regarding-j7-hs-se-tidk-functionality 如果可以替换客户密钥、该器件能否用于测试产品 HS-SE 的安全启动功能?

    默认情况下,在 HS-SE 器件上强制执行安全启动,但由于 HS-SE-TIDK 器件中融合的密钥是 TI 虚拟密钥,因此您需要使用虚拟密钥对映像/二进制文件进行签名。

    [quote userid="487798" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1459536/tda4vm-q1-regarding-j7-hs-se-tidk-functionality 如果支持客户密钥更换、是否有任何相关文档或测试指南?

    同上。

    此致
    Diwakar