请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VM-Q1 工具与软件:
您好、TI 专家
根据用于 J7 HS 器件开发的以下链接
Jacinto7 HS 器件开发
下面是我们的立场
(1)图1-1
TI 工厂生产的 HS-SE-TIDK 器件具有通过 TI 虚拟密钥启用的所有安全功能、仅在客户区域有效。
在客户工厂中、HS-SE FS 器件拥有所有可用的安全功能、但需要使用 Keywriter 写入客户密钥才能成为 HS-SE 器件。
(2)图1-2显示了在过渡到 HS-SE FS 或生产 HS-SE 器件之前、HS-SE-TIDK 用于早期安全测试。
我们需要确认 HS-SE-TIDK 是否支持客户密钥测试、以便在量产 HS-SE 器件上模拟安全引导功能。
. 与 HS-SE-TIDK 开发器件相关的详细信息
-
除了内置的 TI 虚拟密钥之外、HS-SE-TIDK 是否支持替换客户密钥?
-
如果可以更换客户密钥、是否可以使用此器件测试产品 HS-SE 的安全引导功能?
-
如果支持客户密钥更换、是否有任何相关文档或测试指南?
. 器件型号确认
- 以下器件型号的器件类型映射是否正确?
- XJ721EDBALF:对应于 HS-SE-TIDK (用于开发和预测试)
- TDA4VM88T0CALFRQ1:对应于 HS-SE (量产器件、支持客户密钥)
BR
Jay