This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:如何使用 sa2ul 驱动程序

Guru**** 2481135 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1458984/tda4vm-how-to-use-sa2ul-driver

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

你好、专家。

我尝试使用 sa2ul 模块进行加密和解密。

我指的是 https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM64X/09_01_00_41/exports/docs/api_guide_am64x/SECURITY_SA2UL_MODULE_PAGE.html#autotoc_md2287

但示例代码有问题。 我无法构建该示例、因为 SDK7.1中不存在 sa2ul.h 和 crypto.h 文件。

我使用 SDK 7.1和定制电路板。 您能引导 sa2ul 驱动程序的一些示例吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Yingwoo

    您正在使用哪个 SDK?

    RTOS SDK 中没有加密驱动器、也没有计划在不久的将来添加相同的加密驱动器。

    在 Linux 中、我们使用硬件加速器支持一些加密算法。 您可以浏览 Linux SDK 文档 进行相同的操作。

    此致
    Diwakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我使用的是 TDA4VM SDK7.1、我使用的是 QNX。

    但 QNX 仅支持在 ti QNX 指南中编写的 TRNG 函数。

    客户要求我们报告如何使用 sa2ul 生成 AES、CMAC、SHA、ECC 密钥和 TRNG。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Youngwoo

    客户要求我们报告如何使用 sa2ul 生成 AES、CMAC、SHA、ECC 密钥和 TRNG。

    QNX 加密驱动程序是 QNX BSP 的一部分、因此它们应该提供支持。

    在 Linux 中、我们确实支持 SDK 文档中提到的某些算法。

    此致
    Diwakar