请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VM 工具与软件:
你好、专家。
我尝试使用 sa2ul 模块进行加密和解密。
但示例代码有问题。 我无法构建该示例、因为 SDK7.1中不存在 sa2ul.h 和 crypto.h 文件。
我使用 SDK 7.1和定制电路板。 您能引导 sa2ul 驱动程序的一些示例吗?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、 Yingwoo
您正在使用哪个 SDK?
RTOS SDK 中没有加密驱动器、也没有计划在不久的将来添加相同的加密驱动器。
在 Linux 中、我们使用硬件加速器支持一些加密算法。 您可以浏览 Linux SDK 文档 进行相同的操作。
此致
Diwakar
你好、Youngwoo
客户要求我们报告如何使用 sa2ul 生成 AES、CMAC、SHA、ECC 密钥和 TRNG。
QNX 加密驱动程序是 QNX BSP 的一部分、因此它们应该提供支持。
在 Linux 中、我们确实支持 SDK 文档中提到的某些算法。
此致
Diwakar