This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4372:AM4372的 GPMC 同步模式的时序

Guru**** 2479715 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1436629/am4372-timing-of-gpmc-synchronization-mode-for-am4372

器件型号:AM4372

工具与软件:

嗨、。团队

如果 AM4372的同步模式为数据选择16位、读取16位是否需要16个时钟周期? AM4372 16位并行端口是否与串行并行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好、盛阳

    感谢您的提问。

    GPMC 是并行总线。 我希望在每个时钟下读取16位数据。

    AM4372 16位并行端口是否与串行并行?

    请插上。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨。Kallikuppa Sreenivasa.  

    上图中的 D0、D1、D2和 D3是1位还是16位?

    GPMC 接口是否支持8个通道的 DMA 传输?

    EDMA 共有64个通道。 当 GPMC 读取数据时、数据是否可以分配到其中的8个通道?

    现在需要通过 GPMC 接口从 FPGA 读取数据。 有8个数据包、每个数据包包含4个字节。 GPMC 接收到8个数据包后、是否可以配置8个 DMA 通道来传输数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关闭螺纹、因为很长时间没有响应。 如果您想继续讨论、请随时回过头来。

    此致

    Ashwani