请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM4372 工具与软件:
嗨、。团队
如果 AM4372的同步模式为数据选择16位、读取16位是否需要16个时钟周期? AM4372 16位并行端口是否与串行并行?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、盛阳
感谢您的提问。
GPMC 是并行总线。 我希望在每个时钟下读取16位数据。
AM4372 16位并行端口是否与串行并行?
请插上。
此致、
Sreenivasa
嗨。Kallikuppa Sreenivasa.
上图中的 D0、D1、D2和 D3是1位还是16位?
GPMC 接口是否支持8个通道的 DMA 传输?
EDMA 共有64个通道。 当 GPMC 读取数据时、数据是否可以分配到其中的8个通道?
现在需要通过 GPMC 接口从 FPGA 读取数据。 有8个数据包、每个数据包包含4个字节。 GPMC 接收到8个数据包后、是否可以配置8个 DMA 通道来传输数据?