This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:锁定 OTP 电子保险丝的读取操作

Guru**** 2480255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1424005/am623-lock-the-read-operation-of-otp-efuse

器件型号:AM623

工具与软件:

您好、TI 专家!  

我有 AM6234的开发环境、其中包含我们自己的评估板。

软件 SDK 版本是 SDK-AM62X-08.06.00.42 PROCESSOR-SDK-LINUX-RT。


我们遇到了以下问题:
我们的产品在销售过程中遇到了掠夺性问题,我们发现市场上的一些公司直接复制了我们的硬件。 复制的硬件与我们的 μ!!完全相同

然后他们直接将我们的固件刻录到他们复制用于销售的硬件中。

我想问一下、我们是否可以使用 OTP 电子保险丝将固件限制为仅在我们自己的硬件上运行、而不在复制的硬件上运行?

期待您的回复。 您的回答将对我们有很大帮助!

此致、
Li

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我在内部讨论这一点、然后再给您回复。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关闭螺纹、因为很长时间没有响应。 如果您想继续讨论、请随时回过头来。

    此致

    Ashwani