请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM623 工具与软件:
您好、TI 专家!
我有 AM6234的开发环境、其中包含我们自己的评估板。
软件 SDK 版本是 SDK-AM62X-08.06.00.42 PROCESSOR-SDK-LINUX-RT。
我们遇到了以下问题:
我们的产品在销售过程中遇到了掠夺性问题,我们发现市场上的一些公司直接复制了我们的硬件。 复制的硬件与我们的 μ!!完全相同
然后他们直接将我们的固件刻录到他们复制用于销售的硬件中。
我想问一下、我们是否可以使用 OTP 电子保险丝将固件限制为仅在我们自己的硬件上运行、而不在复制的硬件上运行?
期待您的回复。 您的回答将对我们有很大帮助!
此致、
Li