主题中讨论的其他器件:AM62P、 UNIFLASH、 CSD
工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
客户正在使用具有 SBL 引导的 SDK9.1。
它们需要使用 MMCSD_READ 和 MMCSD_WRITE 来读取/写入 EMMC。
但是、他们发现只能使用 MMCSD_READ、如果他们使用 MMCSD_WRITE、则会发生系统崩溃(未显示日志)。
我在 AM62P 上发现了一些讨论此问题的类似线程、似乎我们需要修改 MMCSD 驱动程序(source/drivers/mmcsd/v0/mmcsd_v0.c)源文件。
但是、这仅适用于 AM62P、我让客户尝试此方法、但在 AM62A 上仍然失败。
我还让客户使用 SDK9.2和 SDK10.0中的 MMCSD 驱动程序代码、但都失败。
您能帮助我们吗?
非常感谢、
Kevin