This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:使用来自 SBL 的 MMCSD_WRITE 时系统崩溃

Guru**** 2479715 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1437153/am62a7-system-crash-using-mmcsd_write-from-sbl

器件型号:AM62A7
主题中讨论的其他器件:AM62PUNIFLASHCSD

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

客户正在使用具有 SBL 引导的 SDK9.1。

它们需要使用 MMCSD_READ 和 MMCSD_WRITE 来读取/写入 EMMC。

但是、他们发现只能使用 MMCSD_READ、如果他们使用 MMCSD_WRITE、则会发生系统崩溃(未显示日志)。

我在 AM62P 上发现了一些讨论此问题的类似线程、似乎我们需要修改  MMCSD 驱动程序(source/drivers/mmcsd/v0/mmcsd_v0.c)源文件。

但是、这仅适用于 AM62P、我让客户尝试此方法、但在 AM62A 上仍然失败。

我还让客户使用   SDK9.2和 SDK10.0中的 MMCSD 驱动程序代码、但都失败。

您能帮助我们吗?

非常感谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户是否已测试以下 MMCSD_RAW_IO 示例?

    https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM62AX/10_00_00_14/exports/docs/api_guide_am62ax/EXAMPLES_DRIVERS_MMCSD_RAW_IO.html

    此致、

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prashant、您好!

    感谢您的答复!

    客户按照上面的示例说明他们的用例。 它们运行的示例并不完全相同、因为它们的用户案例有些不同。

    但是、客户确认的是、只要他们使用  MMCSD_WRITE 系统将会崩溃。

    客户还提到、如果他们首先使用 MMCSD_READ、然后运行以下代码对 eMMC 进行分区、则系统也会崩溃。 (如果它们直接运行以下代码而不运行 MMCSD_READ、则这是正常情况)

    uint8_t read_emmc_partition_config(MMCSD_Handle handle) {
        MMCSD_Transaction trans;
        uint8_t extCsdData[512] = {0};
    
        MMCSD_initTransaction(&trans);
        trans.cmd = MMCSD_MMC_CMD(8); 
        trans.dir = MMCSD_CMD_XFER_TYPE_READ;
        trans.arg = 0; 
        trans.blockCount = 1;
        trans.blockSize = 512;
        trans.dataBuf = extCsdData; 
    
        int status = MMCSD_transfer(handle, &trans);
        if (status != 0) {
            return 0xFF;
        }
    
        uint8_t partitionConfig = extCsdData[179];
        return partitionConfig;
    }

    客户认为 SMS 中似乎有计时器、客户是否执行了上述操作、未及时提供看门狗、从而导致了此问题?

    BTW、如果客户从 Linux 端操作 eMMC、则没有问题。

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过示例测试、它也不起作用

    它进入循环、请参考下图  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来执行甚至没有到达示例的主函数。 我想知道您实际上是如何运行或引导示例吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 SBL 进行引导并通过 CCS 加载它、并在调试其他示例时使用相同的方法。

    此外、我在 SBL 中描述的问题在不运行 main 函数的情况下似乎就存在问题、因为在 main 函数初始化完成后、信息通过串行端口输出、但在下载 MMCSD_WRITE 函数操作的映像之后、不会输出任何串行端口信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prashant、您好!

    我是否可以知道 Tom 的运行步骤是否是预期的、或者您是否需要他进行一些修改才能运行此示例?

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用 SBL 进行自举并通过 CCS 加载 SBL、我在调试其他示例时使用相同的方法。

    这是不正确的方法。 不能使用 CCS 运行 WKUP R5F 示例。 它们必须由 SBL 引导、如下所述:

    AM62Ax MCU+ SDK:在器件管理器/唤醒 R5内核上开发应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用这种方法测试其测试通过的示例。

    对于我的问题、是否有分析方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我参考 https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM62AX/10_00_00_14/exports/docs/api_guide_am62ax/DEVELOP_AND_DEBUG_DMR5.html 的链接 来调试我的代码。 添加流代码时使用 CCS 调试、操作成功。

        {
            uint8_t writeBuff[1024] = {0x11,0x12,0x13,0x14,0x15,0x15,0x16,0x18,0x19,0x20};
            uint8_t readBuff[1024];
            status = MMCSD_write(gMmcsdHandle[0], writeBuff, 35, 1);
            LogServ_DebugInfo(  LOGSERV_LOG_CHANNEL_MASK_UART, 
                                LOGSERV_LOG_LEVEL_INFO, 
                                SBL1_MAIN_SW_MODULE_ID, 
                                SBL1_MAIN_API_ID_main, 
                                0,
                                NULL,
                                "MMC Write Data: status = %d\r\n",status);
    
            status = MMCSD_read(gMmcsdHandle[0], readBuff, 35, 1);
            LogServ_DebugInfo(  LOGSERV_LOG_CHANNEL_MASK_UART, 
                                LOGSERV_LOG_LEVEL_INFO, 
                                SBL1_MAIN_SW_MODULE_ID, 
                                SBL1_MAIN_API_ID_main, 
                                0,
                                NULL,
                                "MMC Read Data: status = %d,Data:0x%x 0x%x 0x%x 0x%x\r\n",status,readBuff[0],readBuff[1],readBuff[2],readBuff[3]);
        }

    但我使用相同的代码,将映像刷写到芯片,它将崩溃。

    闪存方法:

    -使用 USB DFU 闪存 dm-am62ax-sbl_eMMC_stage1.release.hs_fs.tiimage 文件

    当我删除上述代码并使用相同的方法刷写映像时,它不会崩溃

    您对此问题有何看法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    添加的流代码使用 CCS 调试时、操作成功。
    -使用 USB DFU 闪存 dm-am62ax-sbl_eMMC_stage1.release.hs_fs.tiimage 文件[/报价]

     您能否解释一下您在上述两种情况下所遵循的确切步骤? 另请分享启动日志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是指 USB DFU 闪存映像步骤? 请参阅的链接  3.1.2. USB 器件固件升级(DFU)—处理器 SDK AM62x 文档

    请按照下列步骤操作

    -添加以上代码

    -编译代码和生成的 fs_fs.tiimage 文件

    -使用引导模式到 USB DFU

    -使用 USB-DFU 工具刷新映像

    -将引导模式切换到 eMMC

    -接通电源, UART NOT OUTPUT 任何信息

    当删除上述代码时、使用上述步骤闪存、然后打开电源。 UART 有输出信息。 以下信息  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    -打开 UART 电源 NOT OUTPUT 任何信息[/报价]

    此时您是否可以使用调试器、连接到 WKUP R5F 内核、并记下内核暂停的地址?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    后面的地址和映射文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prashant、您好!

    客户分析过、这种卡滞是由于 WKUP 内核正在等待来自 TIFS 的响应。

    以前、客户没有在 main 中添加 eMMC 写入、因此没有此类问题。 现在、客户在 main 中添加 eMMC 写入后、它将满足此问题。 客户不了解为什么在 main 中添加 eMMC 写入会影响 TIFS 响应。

    我可以知道你是否有任何线索这一点吗?

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="590305" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1437153/am62a7-system-crash-using-mmcsd_write-from-sbl/5517319 #5517319"]

    后面的地址和映射文件

    [报价]

    该地址表示 ROM 未引导 SBL。

    [报价 userid="590305" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1437153/am62a7-system-crash-using-mmcsd_write-from-sbl/5515674 #5515674"]-使用 USB-DFU 工具闪存映像[/报价]

    您能解释一下您在此步骤中使用的确切命令吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    // cmd files
    
    @echo off
    set MODE=%1
    
    if "%MODE%"=="sbl" (
        py.exe .\dfu_flash.py -d am62axx-hw-a -t hsfs -c bin\am62axx-hw-a\hsfs\emmc-flash\dm-linux-rt-am62a7-single-emmc-sbl.cfg
    ) else if "%MODE%"=="spl" (
        py.exe .\dfu_flash.py -d am62axx-hw-a -t hsfs -c bin\am62axx-hw-a\hsfs\emmc-flash\dm-linux-rt-am62a7-single-emmc-spl.cfg
    ) else (
        echo Invalid parameter. Please use 'sbl' or 'spl'.
        exit /b 1
    )
    
    pause
    
    
    // dfu_flash.py
    # Standard modules
    import argparse
    import os
    import logging
    
    # Custom modules
    import src.logger
    from src.flash import dfu_main
    from src.parse import parse_cfg_file, get_command
    from src.helper import dump_dfu_flash_conf, dump_dfu_boot_conf
    from src.constants import BIN_DIR_PATH, FLASH_CFG_FILE_NAME, UENV_TEMPLATE, UENV_GPT_MMC
    
    def main():
        # Define the argument parser
        args_parser = argparse.ArgumentParser()
    
        # Argument to identify the device
        args_parser.add_argument("-d",
                                 "--device",
                                 required=True,
                                 help="Specify the device",)
    
        # Argument to identify the type of the device
        args_parser.add_argument("-t",
                                 "--type",
                                 required=True,
                                 choices=["gp", "hsfs", "hs"],
                                 help="Type of the device",)
    
        # Argument to get the path of the custom configuration file
        args_parser.add_argument("-c",
                                 "--cfg",
                                 help="Path to the flashing configuration file",)
    
        # Argument to reset the board after flashing
        args_parser.add_argument("-r",
                                 "--reset",
                                 action="store_true",
                                 help="Reset the board to the flashed media",)
    
        # Parse the CLI arguments
        args = args_parser.parse_args()
        cli_args = {
            "device": args.device,
            "type"  : args.type,
            "cfg"   : args.cfg,
            "reset" : args.reset
        }
    
        # Validate the CLI arguments
        logging.info("Starting the flashing tool")
        logging.info("Validating the requirements before flashing...")
    
        # Path to the device directory
        DEVICE_PATH = BIN_DIR_PATH / cli_args["device"] / cli_args["type"]
    
        # Check if device path exists
        if not os.path.exists(DEVICE_PATH):
            logging.error(f"The device path {{{DEVICE_PATH}}} does not exist!!!")
            exit(1)
    
        # Path to the flash configuration file
        cfg_file = cli_args["cfg"]
    
        # If custom flash configuration file not given, use the default one
        if not cfg_file:
            cfg_file = DEVICE_PATH / FLASH_CFG_FILE_NAME
    
        if not os.path.exists(cfg_file):
            logging.error(f"The flash configuration file {{{cfg_file}}} does not exist!!!")
            exit(1)
    
        # Path to the DFU boot images
        dfu_tiboot3 = DEVICE_PATH / "tiboot3.bin"
        dfu_tispl   = DEVICE_PATH / "tispl.bin"
        dfu_uboot   = DEVICE_PATH / "u-boot.img"
    
        for path in [dfu_tiboot3, dfu_tispl, dfu_uboot]:
            if not os.path.exists(path):
                logging.error(f"The DFU boot binary {{{path}}} does not exist!!!")
                exit(1)
    
        logging.info("Validated the CLI arguments and the paths to the DFU boot binaries")
        logging.info(f"Parsing the flash configuration file {{{cfg_file}}}...")
            
        # Parse the flash configuration file
        dfu_flash_conf = parse_cfg_file(cfg_file)
    
        if not dfu_flash_conf:
            logging.error("Could not found any images to flash...")
            exit(1)
    
        # Get the DFU command
        command = get_command(dfu_flash_conf, cli_args["reset"])
    
        # Print the DFU flash configuration
        dump_dfu_flash_conf(dfu_flash_conf)
    
        # Path to the U-Boot environment file
        uEnv_path = DEVICE_PATH / "uEnv.txt"
    
        # Write the DFU command to U-Boot Environment file
        with open(uEnv_path, 'w') as f:
            # f.write(UENV_GPT_MMC)
            f.write(UENV_TEMPLATE.format(command))
    
        dfu_boot_conf = {
            "bootloader" : dfu_tiboot3,
            "tispl.bin"  : dfu_tispl,
            "u-boot.img" : dfu_uboot,
            "uEnv.txt"   : uEnv_path,
        }
    
        # Print the DFU boot configuration
        dump_dfu_boot_conf(dfu_boot_conf)
    
        # Start the DFU main function
        dfu_main(dfu_flash_conf, cli_args)
    
    if __name__ == '__main__':
        main()
    
    
    
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这看起来是正确的。

    您是否可以使用以下命令尝试直接通过 USB DFU 引导模式启动映像、而不是进行刷写。

    dfu-util -a bootloader -D <path to .hs_fs.tiimage>

    如果仍然看不到任何日志、请检查 wkup 内核暂停的地址、以确认 SBL 是否至少正在引导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prashant

    我使用 USB DFY 引导 SBL、它可以看到日志并可以执行 MMCSD_WRITE 操作。

    如何在使用 eMMC 引导时确保启用 SBL?

    在上面的答案中、在 SBL 映射中未找到 CPU 支持地址、这意味着 SBL 未运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用 USB DFY 引导 SBL、它可以查看日志并执行 MMCSD_RE写 操作。

    如果该器件通过 USB DFU 引导模式正确引导和执行、则 eMMC 刷写或其配置存在问题。

    您可以一次尝试从 MCU+ SDK 中的 UART_UNIFLASH 来刷写映像并查看它是否启动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我们现在讨论的主题不是因为使用 USB FDU 进行刷写后无法引导、而是因为我们刷写了添加了 MMCSD_WRITE 功能的映像而无法引导。

    因为我删除 MMCSD_WRITE 函数时、它开始可以使用相同的刷写方法

    我之前使用了 UART_UNIFLASH 进行刷写、它可以正常启动、但之前刷写的映像没有添加 MMCSD_WRITE 函数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prashant、您好!

    感谢您的支持、客户可以使用 UART_UNIFLASH 引导、他们以前也曾尝试过、也可以使用您提供的示例引导。

    此问题与  MMCSD_WRITE 功能有关、正如 Tom 提到的、您可以帮助检查 MMCSD_WRITE 为何会影响引导吗?

    非常感谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prashant、您好!

    我想知道您的建议、我们接下来可以尝试哪些操作吗?

    我们现在不知道该怎么做、可能需要您的帮助。

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因为当我删除 MMCSD_write 函数时、开始使用相同的刷写方法即可

    您能否与此功能(假设不引导)和没有此功能(假设引导)共享映像?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prashant、您好!

    感谢您的答复。

    用于引导情况(不使用 MMCSD_WRITE)

    UART 启动映像如下所示。

    电流测量值为 0.235A 如下所示。

    引导情况的 SBL eMMC stage1 tiimage 如下所示。

    e2e.ti.com/.../dm_2D00_am62ax_2D00_sbl_5F00_emmc_5F00_stage1.release.hs_5F00_fs.tiimage_5F00_boot

    对于无法引导的情况(使用 MMCSD_WRITE)

    UART 不引导映像如下所示。

    仅测量电流  0.131A  如下所示。

    下面显示了不引导情况的 SBL eMMC stage1 tiimage。

    e2e.ti.com/.../dm_2D00_am62ax_2D00_sbl_5F00_emmc_5F00_stage1.release.hs_5F00_fs.tiimage_5F00_not_5F00_boot

    客户在引导用例与不引导用例之间的编码唯一不同之处如下所示。

    感谢您的帮助、请帮助为我们提供一些可进一步调试的线索。

    非常感谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于无法引导情况(使用 MMCSD_WRITE)

    您好、客户在引导此映像之前是否以任何方式修改 EXT_CSD 寄存器?

    要从 eMMC boot0分区引导、必须正确设置 EXT_CSD 中的 BOOT_PARTITION 和 BOOT_BUS_WIDTH 字段。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prashant

    在调用 MMCSD_WRITE 函数之前、请勿修改 EXT_CSD 寄存器。

    那么、当我调用 MMCSD_WRITE 函数、时、是否应该设置 BOOT_PARTITION 和 BOOT_BUS_WIDTH? 哪个函数实现了在 MMCSD 驱动程序中设置 BOOT_PARTITION 和 BOOT_BUS_WIDTH?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prashant、您好!

    感谢您的答复。

    客户 在调用 MMCSD_WRITE 之前未修改 EXT_CSD 寄存器 。

    您能否建议如何 正确设置 MMCSD 驱动程序中的 boot_partition 和 boot_BUS_width?

    非常感谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

       您能否  按如下所示更改 gMpuRegionConfig 以进行检查。  谢谢。  

    -#define CONFIG_MPU_NUM_REGIONS (9U)

    -#define CONFIG_MPU_NUM_REGIONS ( 10U)

    +{
    +.baseAddr = 0xfa00000u、
    +.size = MpuP_RegionSize_2M、
    +.attrs ={
    +.isEnable = 1、
    +.iscachable = 1、
    +.isablable = 1、
    +.isSharable = 0、
    +.isExecuteNever = 0、
    +.tex = 1、
    +.accessPerm = MpuP_AP_all_rw、
    +.subregionDisableMask = 0x0u
    +}、

    Linjun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关闭螺纹、因为很长时间没有响应。 如果您想继续讨论、请随时回过头来。

    此致

    Ashwani