主题中讨论的其他器件:TMDS64EVM
工具与软件:
请让我们使用 Yocto 镜像烧录 TMDS64EVM 可以正常烧录。 但是、在异常上方刻录到我们定制电路板的同一图像、异常性能主要描述如下:
引导加载程序烧坏后、也可以通过 sudo dfu-util -l 来扫描它、如图 A 所示

但是、在 tispl.bin 烧录后无法找到器件、并且有时在使用时器件会异常卡住
如图 B 所示、tispl.bin 的电路烧半部分

串行端口输出如下面的图 C 所示。

请问这可能是什么原因?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
请让我们使用 Yocto 镜像烧录 TMDS64EVM 可以正常烧录。 但是、在异常上方刻录到我们定制电路板的同一图像、异常性能主要描述如下:
引导加载程序烧坏后、也可以通过 sudo dfu-util -l 来扫描它、如图 A 所示

但是、在 tispl.bin 烧录后无法找到器件、并且有时在使用时器件会异常卡住
如图 B 所示、tispl.bin 的电路烧半部分

串行端口输出如下面的图 C 所示。

请问这可能是什么原因?
您好!
您是否执行了任何操作来将文件系统映像移植到新硬件?
请参阅 AM64x 学院的"将 Linux 移植到定制硬件"
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=7qm9DIS__LATEST&node=A__AThRbFKhWJhPbBm.8vM64w__AM64-ACADEMY__WI1KRXP__LATEST
此致、
Nick
尊敬的 用户:6481287、 Aparna Patra
因为很长时间没有响应。 我正在关闭该主题。 如果您想继续讨论、请随意使用 ping。
此致
Ashwani