This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6411:烧录 tispl.bin 后找不到器件

Guru**** 2480055 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS64EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1432402/am6411-the-device-cannot-be-found-after-burning-tispl-bin

器件型号:AM6411
主题中讨论的其他器件:TMDS64EVM

工具与软件:

请让我们使用 Yocto 镜像烧录 TMDS64EVM 可以正常烧录。 但是、在异常上方刻录到我们定制电路板的同一图像、异常性能主要描述如下:
引导加载程序烧坏后、也可以通过 sudo dfu-util -l 来扫描它、如图 A 所示  

 

但是、在 tispl.bin 烧录后无法找到器件、并且有时在使用时器件会异常卡住

如图 B 所示、tispl.bin 的电路烧半部分

串行端口输出如下面的图 C 所示。

请问这可能是什么原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否执行了任何操作来将文件系统映像移植到新硬件?

    请参阅 AM64x 学院的"将 Linux 移植到定制硬件"
    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=7qm9DIS__LATEST&node=A__AThRbFKhWJhPbBm.8vM64w__AM64-ACADEMY__WI1KRXP__LATEST

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由 DFU 烧录映像后、发现 eMMC 的 boot0空间太小、映像太大、从而导致烧录失败。 我发现、通过修改烧录环境变量然后烧录、可以正常烧录。 但图像的起始位置发生了变化。 我可以更改映像的加载地址吗?

    可以正常刻录并正常启动的环境变量

    您只能刻录无法启动的环境变量

    修改环境环境变量信息。 启动期间发生错误

    eMMC 引导分区的大小;

    希望帮助进行分析

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在将您的主题重新分配给另一位团队成员进行评论。 如果您在几个工作日内未收到回复、请随意 ping 该主题。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    因为很长时间没有响应。 我正在关闭该主题。 如果您想继续讨论、请随意使用 ping。

    此致

    Ashwani