This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:未分配 IP 地址时出现问题

Guru**** 2480815 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1456814/tms320c6678-problem-with-not-being-assigned-an-ip-address

器件型号:TMS320C6678

工具与软件:

您好!
我是使用 TMS320C6678上的 EvKit 的用户。

我遇到网络地址分配不一致的问题。 具体来说、映像会存储在 NOR 闪存中、在启动后、当使用 XDS100再次将同一映像加载到 RAM 中时、网络地址每次都无法初始化。

当从 NOR 加载映像时、在引导期间成功分配 IP 地址。 但是、我需要一个解决方案来确保在将同一映像上传到 RAM 时也正确分配 IP 地址。

请提供有关解决此问题的指导。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    处理此主题的专家将于1月6日返回办公室。 敬请期待响应延迟、感谢您的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    该专家仍在办公室外。

    为了帮助您了解问题、这里使用了什么 SDK?  

    当映像存储在 NOR 闪存中并从 NOR 加载时、将其加载到哪里? 我们假设 RAM。 请告诉我们。

    它与您的陈述有何不同 -"但是、我需要一个解决方案、以确保在将同一映像上传到 RAM 时也正确分配 IP 地址。" 请澄清。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将使用 mcsdk_2_01_02_06、并构建 sys/bios mcsdk_2_01_02_06/demos/hua 工程以生成 hua_evmc6678l.out 映像。 此映像使用 norwriter_evm6678l.out 刷写到 NOR、并且系统已成功引导。

    如果 hua_evmc6678l.out 应用程序存储在 NOR 内存中并且系统启动、则会正确分配 IP 地址。 但是、在正常启动后、如果我使用 XDS100和 CCS 重新加载 hua_evmc6678l.out 映像、则无法分配 IP 地址。 该问题始终在100%的时间出现。

    我需要一个解决方案来确保在使用 CCS 进行调试时正确分配 IP 地址。

    谢谢你。