工具与软件:
您好!
我是使用 TMS320C6678上的 EvKit 的用户。
我遇到网络地址分配不一致的问题。 具体来说、映像会存储在 NOR 闪存中、在启动后、当使用 XDS100再次将同一映像加载到 RAM 中时、网络地址每次都无法初始化。
当从 NOR 加载映像时、在引导期间成功分配 IP 地址。 但是、我需要一个解决方案来确保在将同一映像上传到 RAM 时也正确分配 IP 地址。
请提供有关解决此问题的指导。
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我是使用 TMS320C6678上的 EvKit 的用户。
我遇到网络地址分配不一致的问题。 具体来说、映像会存储在 NOR 闪存中、在启动后、当使用 XDS100再次将同一映像加载到 RAM 中时、网络地址每次都无法初始化。
当从 NOR 加载映像时、在引导期间成功分配 IP 地址。 但是、我需要一个解决方案来确保在将同一映像上传到 RAM 时也正确分配 IP 地址。
请提供有关解决此问题的指导。
此致
您好!
我将使用 mcsdk_2_01_02_06、并构建 sys/bios mcsdk_2_01_02_06/demos/hua 工程以生成 hua_evmc6678l.out 映像。 此映像使用 norwriter_evm6678l.out 刷写到 NOR、并且系统已成功引导。
如果 hua_evmc6678l.out 应用程序存储在 NOR 内存中并且系统启动、则会正确分配 IP 地址。 但是、在正常启动后、如果我使用 XDS100和 CCS 重新加载 hua_evmc6678l.out 映像、则无法分配 IP 地址。 该问题始终在100%的时间出现。
我需要一个解决方案来确保在使用 CCS 进行调试时正确分配 IP 地址。
谢谢你。