This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6674:想了解 C66X's DSP_minerror 函数

Guru**** 2551040 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1455720/tms320c6674-want-to-understand-the-c66x-s-dsp_minerror-function

器件型号:TMS320C6674

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

C66X DSPLIB 中的描述不清楚 GSP0_table 和 errCoefs 的定义。

请帮助解释定义并提供一个如何使用此函数的示例。

非常感谢!!

详细说明

内部   dsp_minerror  (const short * restrict gsp0_table、const short * restrict errCefs、int * restrict max_index)

函数文档

内部 dsp_minerror ( const short * restrict   GSP0_table
const short * restrict   errCoefs
int *限制   MAX_INDEX  
)

返回最大点积结果

参数:
GSP0_table[9*256]   = GSP0项数组。 必须为双字对齐
[第9话]   =误差系数数组
MAX_INDEX   =找到 GSP0_table[max_index]的指针

BRS、

Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis、

    请提供 DSP LIB 的版本详细信息。

    让我看一下、然后返回。

    此致

    Shankari G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shankari:

    DSPLIB 如下所示:

    DSPLIB_c66x_3_4_0_0

    谢谢。

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis、

    让我看看它,并在一两天内回来.

    此致

    Shankari G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shankari:

    是否有任何更新?

    BRS、

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    我们可以理解、在阅读文档时、说明可能不明显;但是、您可以始终在随附的源代码实现中参阅 DSP_minerror 函数的实际实现。

    请参阅 SDK 安装路径中的以下内容:
    /DSPLIB_c66x_3_4_0_0/packages/ti/DSPLIB/DSP_minerror/C66/DSP_minerror.c src

    有关用法示例、请参阅:
    /DSPLIB_c66x_3_4_0_0/packages/ti/DSPLIB/DSP_minerror/C66/DSP_minerror_d.c src

    我们希望这对您有所帮助。

    谢谢。