主题中讨论的其他器件:SysConfig、
工具与软件:
嗨、团队:
请帮助您了解 AM62D 器件上的 McASP 端口在哪里? 中通常突出显示了:

不幸的是、McASP 引脚说明中缺少上部端口:

我希望器件上提供此端口、否则我的客户无法使用 AM62D。
谢谢
Jens
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Sreenivasa:
上面的屏幕截图来自表5-34。 正是这样、我就引出了有关表5-34...5-36与第二页的屏幕截图之间不匹配的问题:
McASP:
- 3个 McASP 上具有多达6/10/16个串行数据引脚并具有独立的 TX 和 RX 时钟
问题是 AM62D 将提供/支持多少个 McASP 串行输入/输出。 6/10/16或4/6/16?
谢谢
Jens
您好 Jens
请注意、AM62D-Q1数据表已更新。
3个多通道音频串行端口(McASP)
–发送和接收时钟高达50MHz
–3个 McASP 上具有多达4/6/16个串行数据引脚并具有独立的 TX 和 RX 时钟
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/am62d-q1.pdf
此致、
Sreenivasa