This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62D-Q1:McASP 音频端口

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, AM62D-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1443403/am62d-q1-mcasp-audio-ports

器件型号:AM62D-Q1
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

嗨、团队:

请帮助您了解 AM62D 器件上的 McASP 端口在哪里? 中通常突出显示了:  

不幸的是、McASP 引脚说明中缺少上部端口:

我希望器件上提供此端口、否则我的客户无法使用 AM62D。

谢谢

Jens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jens、您好!

    我们正在对其进行研究。 请等待明天回复。

    此致、  
    Ritapravo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jens、您好!

    有关可用信号、请参阅下表。

    表5-34. MCASP0信号说明

    表5-35. MCASP1信号说明

    表5-36. MCASP2信号说明

    这与 AM62A 类似。

    您可以使用 AM62A SysConfig 查看可能的引脚配置。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    上面的屏幕截图来自表5-34。 正是这样、我就引出了有关表5-34...5-36与第二页的屏幕截图之间不匹配的问题:

    McASP:

    - 3个 McASP 上具有多达6/10/16个串行数据引脚并具有独立的 TX 和 RX 时钟

    问题是 AM62D 将提供/支持多少个 McASP 串行输入/输出。 6/10/16或4/6/16?

    谢谢

    Jens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jens、您好!

    信号的引脚分配在"信号描述"部分列出。

    我怀疑特性部分可能需要更新。

    我们的设备专家在达拉斯以外的地方工作、而且不在办公室。

    我将在下周验证并更新您的信息。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jens、您好!

    请参阅我从器件专家处收到的以下意见。

    所有这三个数据表已更新为保持一致、其中它们表示:3个 McASP 上最多有4/6/16个串行数据引脚

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 请您分享更新的 DS 吗? "securesouces"上的 AM62D DS 和 Web 上的 AM62A DS 都没有更新高级概述第2页上的 McASP 说明。

    谢谢

    Jens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Jens

    谢谢你。

    我们的更新正在进行中。  我希望 APL 能够提供包含更新内容的数据表。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Jens

    请注意、AM62D-Q1数据表已更新。

    3个多通道音频串行端口(McASP)

    –发送和接收时钟高达50MHz

    –3个 McASP 上具有多达4/6/16个串行数据引脚并具有独立的 TX 和 RX 时钟

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/am62d-q1.pdf

    此致、

    Sreenivasa