This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6422:Linux ICSSG0 MII

Guru**** 2480855 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83620, AM6422, AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1390617/am6422-linux-icssg0-mii

器件型号:AM6422
主题中讨论的其他器件:DP83620、、 AM6442

工具与软件:

您好、

我们目前正在使用自己的硬件来制造 ICSSG0的 MII 接口以太网。 PHY 芯片为 DP83620。 我认为 PHY 驱动程序目前不需要特殊处理。 我们使用 emac0作为网络端口。 应如何修改相应的设备树? 您能举个例子吗? 谢谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    哪个处理器内核负责控制 PRU 以太网? 该处理器内核上运行的是什么操作系统?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    等一下、我看到你指定了 Linux 来控制该接口。 如果您正在运行哪个版本的 SDK、那也会很有帮助。

    首先、您可以参阅此处的 Foundational_Components SDK 文档:https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM64X/09_02_01_09/exports/docs/linux/SDK/PRU-ICSS/Linux Linux_Drivers PRU_ICSSG_Ethernet.html

    具体来说、您可以在此处找到有关选择 devicetree 文件的 MII 版本的信息:
    https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM64X/09_02_01_09/exports/docs/linux/Foundational_Components / PRU-ICSS / Linux_Drivers / PRU_ICSSG_ETHERNET.html#MII-support

    有关在 Linux devicetre 文件中设置 MII 接口的指导、请参阅 devicetree 文件的 Dualemac-MII 版本。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我使用的版本是8.06。目前、我们的硬件上有三个网络端口、即 ICSSG0的两个 CPSW 和一个 MII 接口 emac0。 在这种情况下、应如何修改器件树? 原始设备树文件仅定义了两个以太网。 如果我使用三个以太网、我应该直接将什么添加到设备树中? 您能举个例子吗? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    现有的 AM64x Linux devicetree 文件是否不足以为您提供示例? AM64x EVM 有3个端口、您可以将其设置为2 CPSW 和1 ICSSG、或者1 CPSW 和2 ICSSG。

    这些文件位于 arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am64*

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在初始化过程的前面、您看到什么类型的终端输出? 我想查看 Linux 驱动程序初始化 PRU 内核、PHY 等时的输出、以便查看是否有任何错误、警告或其他有用信息。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我先介绍我的硬件。 以太网部分需要 CPSW 的1和2端口, icssg0 emac1,不使用 emac2。 PHY 型号为 DP83620、接口模式为 mii。我之前遇到 CPSW eth0可以识别连接但 ping 失败的情况。 通过在 uboot 路径下的器件树文件中添加两个 CPSW 端口、两个端口都可以正常工作。 但此时,icssg0的网络端口不再被识别。我不知道为什么? 我可以通过在内核中修改设备树使其正常工作、为什么需要在 uboot 中更改设备树文件?

    当我将内核中相同的 icssg0相关器件添加到 uboot 中的设备树文件中时、会报告一个错误、like icssg0_eth can  not found  。icssg0_emac0 can not found、icssg0_mdio can not found、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我发现一个问题。 在上一次回复中、uboot 中的器件树文件被修改、导致无法识别 ICSSG。 我直接更新了默认映像、并将内核配置的 ICSSG 器件树后编译的 DTB 文件覆盖到 SD 卡中。 现在可以识别 eth2以太网、但 ping 不可用。 以下是我的启动信息、相应的操作信息也如下所示。 请帮助分析它。 感谢您!e2e.ti.com/.../ICSSG_536270538476_timeout_886D6F60_.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我在文档中看到过这一部分。 需要在 uboot 命令行下输入此部件。 输入后是否有任何可以打印出来的信息? 关于 k3-am642-evm-icssg1-dualemac-MII.dtbo 文件、如果我们使用 ICSSG0、则此文件应在何处? 能否更详细地解释一下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有进展? 我们的项目正在等待问题的解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉这里的答复被推迟。 我今天要尝试深入到你的主题中、但它已经上床了、我必须签核。 我会在第二天左右尝试给你一个回应。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有进展?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    仍然没有新闻? 我们渴望快速找到问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wanglili、

    对于持续的延误、我深表歉意。 这是另一个睡前的反应,所以还没有更新:(  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    此外、使用以太网命令可以发现发送的数据为0。

    ethtool -S eth2
    NIC 统计信息:
    RX_GOOD_FRAMES:208
    RX_BROADCAST_FRAMES:38
    RX_MULTICAST_FRAMES:208
    RX_CRC_ERROR_FRAMES:0
    RX_MII_ERROR_FRAMES:0
    RX_ODD_NIBABLE_FRAMES:0
    RX_FRAME_MAX_SIZE:10000
    RX_max_size_error_FRAMES:0
    RX_FRAME_MIN_SIZE:320
    RX_MIN_SIZE_ERROR_FRAMES:0
    RX_OVERRUNRY_FRAMES:0
    rx_class0_hits:208.
    RX_CLASS1_Hits:0
    RX_CLASS2_Hits:0
    RX_CLASS3_Hits:0
    RX_CLASS4_Hits:0
    RX_CLASS5_Hits:0
    RX_CLASS6_Hits:0
    RX_CLASS7_Hits:0
    rx_class8_hits:208.
    rx_class9_hits:208.
    RX_CLASS10_Hits:0
    RX_class11_hits:0
    RX_class12_hits:0
    RX_CLASS13_Hits:0
    RX_class14_hits:0
    RX_CLASS15_Hits:0
    RX_SMD_FRags:0
    RX_BUCKET1_SIZE:320
    RX_BUCKET2_SIZE:640
    RX_BUCKET3_SIZE:1280
    Rx_Bucket4_SIZE:2560
    RX_64B_帧:35
    RX_BUCKET1_FRAMES:35.
    RX_BUCKET 2_FRAMES:75
    RX_BUCKET 3_FRAMES:51.
    RX_BUCKET 4_FRAMES:0
    RX_BUCKET 5_FRAMES:47.
    RX_TOTAL_BYTES:56321
    RX_TX_TOTAL_BYTES:56321
    TX_GOOD_FRAMES:0
    TX_BROADCAST_FRAMES:0
    TX_MULTICAST_FRAMES:0
    tx_odd_nibble_FRAMES:0
    TX_UNDERFLOW_ERRORS:0
    TX_FRAME_MAX_SIZE:10000
    tx_max_size_error_FRAMES:0
    TX_FRAME_MIN_SIZE:320
    TX_MIN_SIZE_ERROR_FRAMES:0
    tx_bucket1_size:320
    tx_bucket2_size:640
    tx_bucket3_size:1280
    tx_bucket4_size:2560
    TX_64B_FRAMES:0
    TX_BUCKET1_FRAMES:0
    TX_BUCKET2_FRAMES:0
    TX_BUCKET3_FRAMES:0
    TX_BUCKET4_FRAMES:0
    TX_BUCKET5_FRAMES:0
    tx_total_bytes:0

    是否有新的想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    有更新吗? 在论坛上没有解决这个问题的办法。 您能否提供有关使用 ICSSG0以太网 MII 接口的完整操作指南? 我们非常紧迫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wanglili、

    对于这里的答复延迟、我们深表歉意。 知道您正在寻找短期解决方案。

    Linux 内核6.1版本上的 MII 操作存在一些问题(在另一个主题中讨论: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1314903/am6442-icssg0-mii-doesn-t-work-in-sdk9-1-0-8 )。

    只是为了确认、您是否仍在使用 SDK 8.6? (即 Linux 内核5.10)

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我们仍计划使用8.6版。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wanglili、

    uboot 中的 AM64x PRU 以太网?

    我们在 AM64x SDK 8.6上的 u-boot 中不支持 PRU 以太网。 我们从 SDK 9.2.1开始在 u-boot 中添加了对 AM64x PRU 以太网的支持、如以下常见问题解答中所述: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1325243/faq-am6548-how-to-get-pru-ethernet-working-in-u-boot-on-am65x-linux-sdk-9-1

    因此、我预计将 PRU 以太网节点添加到 uboot devicetre 文件不会有任何效果。

    有关查看引导日志的其他注意事项-优化 DDR 使用

    [    7.155776] platform 78000000.r5f: configured R5F for remoteproc mode
    [    7.155899] k3_r5_rproc bus@f4000:r5fss@78000000: split-mode not permitted, force configuring for single-cpu mode

    AM6422有两个 R5F 子系统、其中每个子系统只有一个 R5F 内核(而 AM644x 中每个子系统有2个 R5F 内核)。 此 终端输出确认每个子系统只有一个 R5F 内核、因为 R5F 驱动器将该子系统设置为单 CPU 模式。

    这意味着、您可以释放 devicetree 文件中为 AM6422上不存在的 R5F 内核分配的 DDR 存储器区域。 请参阅 AM64x Academy 多核模块页面"如何禁用远程内核": https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=7qm9DIS__LATEST&node=A__Af8fKrelrD3vCdWjTx7.ww__AM64-ACADEMY__WI1KRXP__LATEST

    如果您有关于禁用未使用的远程内核的后续问题、请随时创建新主题进行讨论。

    我很快会提供另一个响应。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wanglili、

    那么 MII 接口呢?  

    您能够建立链路、因此 PHY 能够与另一个 PHY 自动协商。

    并且您的接收路径看起来正常、因为您可以接收数据包、并且没有任何接收错误:

    ethtool -S eth2
    NIC statistics:
    rx_good_frames: 208
    rx_broadcast_frames: 38
    rx_multicast_frames: 208
    rx_crc_error_frames: 0
    rx_mii_error_frames: 0

    我们需要确定传输路径会发生什么情况。

    产生该问题的一个潜在原因是、如果 TX 时钟信号不是从 PHY 到 MAC、则发送数据包将恰好堆叠起来、最终驱动程序将超时。 请用示波器看看您是否在 TX 时钟线上看到时钟信号。

    Pinmux 说明  

    我没有看到这个引脚复用的 信号:PRG0_PRU0_GPO8.PR0_MII0_RXLINK。看起来这个信号只是传入 EVM PHY 上的 LED、因此我预计这不会导致问题。

     尽管您在器件文件中只启用了一个以太网接口、但看起来您正在为切片0 (PRU0、RTU0和 TX_PRE0驱动一个以太网接口)和切片1 (PRU1、RTU1和 TX_PRU1可驱动另一个以太网接口)执行引脚多路复用。 这是故意的吗?

    其他一切看起来都很好。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当我使用 R5F 内核时、相应的以太网可以正常工作、TX 时钟信号也可用。 这是否意味着 Linux 环境中的这个时钟信号没有问题? 我 稍后将使用示波器来查看信号。

    PRG0_PRU0_GPO8.PR0_MII0_RXLINK 我没有 添加他的定义、我稍后可以添加它、我认为您说得对、这部分不是影响以太网的原因。

     片0 和片1 我已经在设备树中定义了它们、但实际上仅使用0、我稍后将对其进行修改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在文档中看到过这一部分。 需要在 uboot 命令行下输入此部件。 输入后是否有任何可以打印出来的信息? 关于 k3-am642-evm-icssg1-dualemac-MII.dtbo 文件、如果我们使用 ICSSG0、则此文件应在何处? 能否更详细地解释一下?

    我们使用 SDK8.06、是否需要执行任何相关操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wanglili、

    有趣的是、您能够从 R5F 控制 PRU 以太网接口、并且工作正常。 我期待了解您是否在 Linux 环境中看到时钟信号(以及该信号是否与在 R5F 环境中观察到的信号有任何不同)。

    我不希望您需要在 uboot 中应用 devicetre 覆盖文件。 只需使用该 devicetre 覆盖文件来修改基本 EVM.dts 文件、以便将以太网接口配置为 mii (因为它们在基本 EVM.dts 文件中配置为 RGMII - AM64x EVM 随附可配置为作为 RGMII 或 MII 运行的 PHY)。

    但是、对于用例、您已经将 MII 设置直接写入电路板级.dts 文件。 我希望您不需要运行其他 uboot 命令。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wanglili、

    "不支持的资源5"是预期的、不应影响互联网。

    R5F 变化看起来不错。

    我对内部延迟设置不是很熟悉-让我与一些团队成员核实一下。 如果我没有在星期四回复,请随意 ping 该线程。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我用示波器检查 TX 时钟信号、发现它也存在。 我还将其与 RX 信号进行了比较。 我还使用实时内核  icssg 以太网执行 ping 操作、示波器捕获的时钟信号与 Linux 系统中的时钟信号一致。  我不 知道现在的问题是什么。 黄色是 TX CLK、蓝色是 RX CLK。

    R5FLinux

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我发现了一个奇怪的问题。 我使用 phytool 命令、打印此、可能是什么问题?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wanglili、

    示波器

    您能否确认示波器采样率? 目前是62.5ksps 吗?

    如果链路为100Mbit、则我预计时钟速度为12.5MHz。 因此、采样率需要大于每秒2500万个样本才能准确采集信号。

    phytool 命令  

    我不确定我是否理解、该输出涉及哪个部分?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我  确认示波器采样率、然后修改采样率、在 MII 模式下、时钟速度应该是25MHz、实际上看到的 时钟速度是25MHz、是正确的。

    我不知道  phytool 命令、如果 DP83620的 PHY 正常、 读取 BMCR 寄存器是否应为0xFFFF?  我刚刚在互联网上找到了这个命令并操作了它。 PHY 设置是否可能错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我更正了自己。 我在使用 phytool 命令时提供的地址错误。 我的 phy 地址为3、因此应该是 phytool print eth2/3、结果如下所示。

    root@am64xx-EVM:~# phytool print eth2/3
    IEEE-phy:id:0x20005ce1

    IEEE-phy:reg:BMCR (0x00) val:0x3100
    标志:-reset -loopback +aneg-enable -power-down -isolate -aneg-restart -collect-test
    速度:100-全速

    IEEE-phy:reg:BMSR (0x01) val:0x78c9
    功能:-100-b4 +100-f +100-h +10-f +10-h -100-t2-f -100-t2-h
    标志:-ext-status -aneg-complete -remote-fault +aneg-capable -link -Jabber +ext-register

    这似乎正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    内部延迟设置如何? 我想知道这些设置的含义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有更新吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wanglili、

    对这里的延迟答复深表歉意。 我一直在试图找另一位团队成员来讨论您的主题的详细信息、我们刚刚在周五和周一相互错过了。 将在明天提供另一个更新。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢您告诉我。 我发现一个有趣的问题。 当我将"MII-g-rt =<&icssg0_MII_g_rt>;"更改为"ti、mII-g-rt =<&icssg_mII_g_rt>;"在 DTS 文件中、它将显示"icssg-prueth icssg0-rt :could not get MII-g-rt SYSCssg-rt SYSCII_g_rt;"、MicII_regti_rt ="&Micg_rt = 0;"、MicII_rt ="micg_rt =<&micg_rt; 这是什么? 我感到困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wanglili、

    时钟频率  

    我觉得100MBit 的- 25MHz TX 和 RX 时钟比我们预期的要高得多、这是个问题。

    Devicetree 文件文档-使用您的内核版本中的文档  

    当我 为 Linux 内核5.10检查 Documentation/devicetree/bindings/net/ti、icssg-prueth.yaml 时、我看到使用了条目 MII-g-rt。 但是、当我检查 Linux 内核6.1时、我看到该条目已更改为名为 ti、mii-g-rt。 确保参考与您所使用的内核版本相关的内核文档版本。

    PRU 固件

    您能否确认 PRU 以太网固件位于何处? 您使用的是 SDK 8.6中提供的确切二进制文件还是不同的二进制文件?

    Linux 驱动程序仅使用该 SDK 中打包的 PRU 二进制文件的确切版本进行测试。 如果使用不同 SDK 版本的二进制文件和 Linux 驱动程序、可能无法正常工作。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我确认内核版本是5.10、所以我使用  MII-g-RT。

    "您能确认 PRU 以太网固件的位置吗? 您使用的是 SDK 8.6中提供的确切二进制文件还是不同的二进制文件?" 您的意思是文件"am64x-pru0_0-fw、am65x-sr2-pru0-prueth-Fw.elf"和其他相关文件? 我使用了用 SD 卡更新的原始映像、没有单独更改此文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此时还有其他可能吗? 我们的项目已经延迟了很长一段时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wanglili、

    据我所知、一切都如我所料。 我并不了解其他任何调试方法-看起来您的硬件设计可能没问题、而且您的接收信号路径良好。 由于时钟信号看上去一切正常、因此似乎没有任何外部因素会阻塞 TX 路径。

    下一步、我来看看我是否可以复制您在 AM64x EVM 上的观察结果、从而查看是否存在 Linux 软件问题。 我被告知 AM64x PRU 以太网 MII 应在8.6上运行、但我实际上尚未进行测试。

    这可能需要几天,我道歉。 星期一是一个假期,所以如果我没有在星期二回复,可以随意的 ping 线程。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的跟进、到目前为止是否有任何结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有任何进展?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经等了一个星期了,有什么新消息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您有任何结果吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wanglili、

    对于持续的延误、我深表歉意。 我设置了一个测试板、然后生病了。 现在我正在返回工作岗位、但我的远程板设置发生了一些问题、所以我需要在明天对系统进行重置。 我将与开发人员讨论您的线程。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我很高兴收到您的回复、并希望尽快得到您的回复。

    我有一点怀疑、可能是因为它与 MAC 地址有关、在初始化期间配置了随机 MAC、并且在使用 ifconfig 命令时显示的 MAC 地址与随机配置不一致。 我只是想,我不知道是否有任何联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wanglili、

    验证:SDK 8.6上的 MII 可以在 AM64x EVM 上运行

    我已在 AM64x EVM、SDK 8.6上确认、我能够将端口设置为 MII 模式、建立链路以及成功 ping 通主机。

    一个有趣的注意事项是、我没有看到 ethtool -S 上出现了 TX 数据包、但我可以看到具有 ifconfig -a 的 TX 数据包 因此看起来至少在 MII 模式下、在 SDK 8.6上、ethtool -S 不能用作查看 TX 路径是否正常工作的工具。

    root@am64xx-evm:~# uname -a
    Linux am64xx-evm 5.10.168-g2c23e6c538 #1 SMP PREEMPT Mon Feb 27 14:16:24 UTC 2023 aarch64 aarch64 aarch64 GNU/Linux
    root@am64xx-evm:~# dmesg | grep icss
    [    9.341672] icssg-prueth icssg1-eth: TI PRU ethernet driver initialized: dual EMAC mode
    [   12.026850] icssg-prueth icssg1-eth: settime timeout
    [   15.128416] icssg-prueth icssg1-eth eth2: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control off
    root@am64xx-evm:~# ifconfig eth2 down
    [  127.310811] icssg-prueth icssg1-eth eth2: Link is Down
    [  127.317954] remoteproc remoteproc16: stopped remote processor 3008c000.txpru
    [  127.325191] remoteproc remoteproc15: stopped remote processor 30086000.rtu
    [  127.332172] remoteproc remoteproc14: stopped remote processor 300b8000.pru
    [  127.341916] net eth2: stopped
    root@am64xx-evm:~# ifconfig eth2 192.164
    [  137.408130] remoteproc remoteproc14: powering up 300b8000.pru
    [  137.414320] remoteproc remoteproc14: Booting fw image ti-pruss/am65x-sr2-pru1-prueth-fw.elf, size 38496
    [  137.438744] remoteproc remoteproc14: unsupported resource 5
    [  137.447916] remoteproc remoteproc14: remote processor 300b8000.pru is now up
    [  137.457060] remoteproc remoteproc15: powering up 30086000.rtu
    [  137.463373] remoteproc remoteproc15: Booting fw image ti-pruss/am65x-sr2-rtu1-prueth-fw.elf, size 30104
    [  137.474404] remoteproc remoteproc15: remote processor 30086000.rtu is now up
    [  137.481715] remoteproc remoteproc16: powering up 3008c000.txpru
    [  137.488717] remoteproc remoteproc16: Booting fw image ti-pruss/am65x-sr2-txpru1-prueth-fw.elf, size 35836
    [  137.498858] remoteproc remoteproc16: remote processor 3008c000.txpru is now up
    [  137.509071] net eth2: started
    [  140.568569] icssg-prueth icssg1-eth eth2: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control off
    [  140.576664] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth2: link becomes ready
    root@am64xx-evm:~# ping 192.168.1.100
    PING 192.168.1.100 (192.168.1.100): 56 data bytes
    64 bytes from 192.168.1.100: seq=0 ttl=64 time=0.996 ms
    64 bytes from 192.168.1.100: seq=1 ttl=64 time=0.690 ms
    64 bytes from 192.168.1.100: seq=2 ttl=64 time=0.631 ms
    64 bytes from 192.168.1.100: seq=3 ttl=64 time=0.501 ms
    64 bytes from 192.168.1.100: seq=4 ttl=64 time=0.632 ms
    64 bytes from 192.168.1.100: seq=5 ttl=64 time=0.608 ms
    64 bytes from 192.168.1.100: seq=6 ttl=64 time=0.663 ms
    ^C
    --- 192.168.1.100 ping statistics ---
    7 packets transmitted, 7 packets received, 0% packet loss
    round-trip min/avg/max = 0.501/0.674/0.996 ms
    root@am64xx-evm:~# ifconfig -a
    ...
    eth2: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500  metric 1
            inet 192.168.1.164  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.1.255
            inet6 fe80::72ff:76ff:fe1f:3b33  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
            ether 70:ff:76:1f:3b:33  txqueuelen 1000  (Ethernet)
            RX packets 50  bytes 8557 (8.3 KiB)
            RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
            TX packets 77  bytes 11974 (11.6 KiB)
            TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
    ...
    root@am64xx-evm:~# ethtool -S eth2
    NIC statistics:
         rx_good_frames: 54
         rx_broadcast_frames: 21
         rx_multicast_frames: 45
         rx_crc_error_frames: 0
         rx_mii_error_frames: 0
         rx_odd_nibble_frames: 0
         rx_frame_max_size: 12000
         rx_max_size_error_frames: 0
         rx_frame_min_size: 384
         rx_min_size_error_frames: 0
         rx_overrun_frames: 0
         rx_class0_hits: 54
         rx_class1_hits: 0
         rx_class2_hits: 0
         rx_class3_hits: 0
         rx_class4_hits: 0
         rx_class5_hits: 0
         rx_class6_hits: 0
         rx_class7_hits: 0
         rx_class8_hits: 54
         rx_class9_hits: 54
         rx_class10_hits: 0
         rx_class11_hits: 0
         rx_class12_hits: 0
         rx_class13_hits: 0
         rx_class14_hits: 0
         rx_class15_hits: 0
         rx_smd_frags: 0
         rx_bucket1_size: 384
         rx_bucket2_size: 768
         rx_bucket3_size: 1536
         rx_bucket4_size: 3072
         rx_64B_frames: 6
         rx_bucket1_frames: 6
         rx_bucket2_frames: 24
         rx_bucket3_frames: 7
         rx_bucket4_frames: 17
         rx_bucket5_frames: 0
         rx_total_bytes: 9836
         rx_tx_total_bytes: 23210
         tx_good_frames: 0
         tx_broadcast_frames: 0
         tx_multicast_frames: 0
         tx_odd_nibble_frames: 0
         tx_underflow_errors: 0
         tx_frame_max_size: 12000
         tx_max_size_error_frames: 0
         tx_frame_min_size: 384
         tx_min_size_error_frames: 0
         tx_bucket1_size: 384
         tx_bucket2_size: 768
         tx_bucket3_size: 1536
         tx_bucket4_size: 3072
         tx_64B_frames: 0
         tx_bucket1_frames: 0
         tx_bucket2_frames: 0
         tx_bucket3_frames: 0
         tx_bucket4_frames: 0
         tx_bucket5_frames: 0
         tx_total_bytes: 0  

    我进行了仔细检查并将电路板设置为 RGMII 模式、ethtool -S 似乎确实正确地对数据包进行了计数。 这可能只是 MII 的问题。

    MAC 地址?  

    我不确定这是否会有任何影响。 我会不停地问。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到了您的结果。 您使用了 icssg1、我使用了 icssg0、您使用的是双 MAC、我使用的是单 MAC。 我想区别就在这里。 如果 无法通过 ethtool -S 命令确认发送、是否有其他方法可以确定我的当前状态? 关于 MAC 地址、我认为它与此无关、因为在给它一个固定地址后也存在同样的问题。 当我像你一样关闭和再次打开以太网时,出现了以下消息:

    root@am64xx-evm:~# uname -a
    Linux am64xx-evm 5.10.168-g2c23e6c538 #1 SMP PREEMPT Thu Aug 22 08:45:07 CST 2024 aarch64 aarch64 aarch64 GNU/Linux
    root@am64xx-evm:~# dmesg | grep icss
    [    8.641057] icssg-prueth icssg0-eth: TI PRU ethernet driver initialized: single EMAC mode
    [   14.249927] icssg-prueth icssg0-eth eth2: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control off
    root@am64xx-evm:~# ifconfig eth2 down
    [   57.064804] icssg-prueth icssg0-eth eth2: Link is Down
    [   57.089529] icssg-prueth icssg0-eth eth2: timeout waiting for command done
    [   57.101261] remoteproc remoteproc5: stopped remote processor 3000a000.txpru
    [   57.108411] remoteproc remoteproc3: stopped remote processor 30004000.rtu
    [   57.115400] remoteproc remoteproc2: stopped remote processor 30034000.pru
    [   57.125183] net eth2: stopped
    root@am64xx-evm:~# [   60.114329] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 0000000000000018
    [   60.123117] Mem abort info:
    [   60.125901]   ESR = 0x96000006
    [   60.128945]   EC = 0x25: DABT (current EL), IL = 32 bits
    [   60.134244]   SET = 0, FnV = 0
    [   60.137288]   EA = 0, S1PTW = 0
    [   60.140418] Data abort info:
    [   60.143288]   ISV = 0, ISS = 0x00000006
    [   60.147112]   CM = 0, WnR = 0
    [   60.150072] user pgtable: 4k pages, 48-bit VAs, pgdp=0000000085da7000
    [   60.156497] [0000000000000018] pgd=0000000085fab003, p4d=0000000085fab003, pud=0000000085e94003, pmd=0000000000000000
    [   60.167099] Internal error: Oops: 96000006 [#1] PREEMPT SMP
    [   60.172658] Modules linked in: wlcore_sdio wl18xx wlcore mac80211 cfg80211 rfkill libarc4 cdns3 udc_core roles usbcore usb_common rpmsg_char irq_pruss_intc icssg_prueth crct10dif_ce pru_rproc icss_iep phy_can_transceiver cdns3_ti rti_wdt ti_k3_r5_remoteproc virtio_rpmsg_bus ti_k3_m4_remoteproc sa2ul sha512_generic pruss authenc rtc_ds1307 m_can_platform m_can at24 can_dev optee_rng rng_core sch_fq_codel ipv6
    [   60.208861] CPU: 0 PID: 557 Comm: irqbalance Not tainted 5.10.168-g2c23e6c538 #1
    [   60.216237] Hardware name: Texas Instruments AM642 EVM (DT)
    [   60.221798] pstate: 60000085 (nZCv daIf -PAN -UAO -TCO BTYPE=--)
    [   60.227803] pc : ti_sci_inta_set_affinity+0x88/0xf8
    [   60.232670] lr : ti_sci_inta_set_affinity+0x88/0xf8
    [   60.237534] sp : ffff800011d3bbe0
    [   60.240838] x29: ffff800011d3bbe0 x28: ffff000000385580
    [   60.246141] x27: 0000000000000000 x26: 0000000000000000
    [   60.251443] x25: 0000000000000000 x24: ffff8000111bb7f8
    [   60.256746] x23: ffff000001576000 x22: 0000000000000000
    [   60.262049] x21: ffff000001527100 x20: ffff000004999c0c
    [   60.267351] x19: ffff800011260af8 x18: 0000000000000000
    [   60.272654] x17: 0000000000000000 x16: 0000000000000000
    [   60.277956] x15: 0000000033e121d0 x14: 0000000000000000
    [   60.283258] x13: 0000000000000000 x12: 0000000000000000
    [   60.288560] x11: 0000000000000040 x10: ffff8000111a0790
    [   60.293863] x9 : ffff8000111a0788 x8 : ffff000000400270
    [   60.299165] x7 : 0000000000000000 x6 : 0000000000000000
    [   60.304468] x5 : ffff000000400248 x4 : ffff000000400270
    [   60.309769] x3 : 0000000000000000 x2 : 0000000000000000
    [   60.315071] x1 : 0000000000000060 x0 : 0000000000000000
    [   60.320375] Call trace:
    [   60.322817]  ti_sci_inta_set_affinity+0x88/0xf8
    [   60.327338]  msi_domain_set_affinity+0x40/0xb8
    [   60.331773]  irq_do_set_affinity+0x174/0x220
    [   60.336033]  irq_set_affinity_locked+0xc8/0x1d8
    [   60.340552]  __irq_set_affinity+0x48/0x78
    [   60.344552]  write_irq_affinity.isra.0+0xf8/0x118
    [   60.349245]  irq_affinity_proc_write+0x24/0x30
    [   60.353680]  proc_reg_write+0xa8/0x100
    [   60.357423]  vfs_write+0xc0/0x368
    [   60.360730]  ksys_write+0x6c/0xf8
    [   60.364035]  __arm64_sys_write+0x1c/0x28
    [   60.367951]  el0_svc_common.constprop.0+0x78/0x1c8
    [   60.372730]  do_el0_svc+0x24/0xa0
    [   60.376039]  el0_svc+0x14/0x20
    [   60.379084]  el0_sync_handler+0xb0/0xb8
    [   60.382912]  el0_sync+0x180/0x1c0
    [   60.386222] Code: a9410e62 a9048c02 b9432280 97eeec0f (f9400c01)
    [   60.392305] ---[ end trace 68fe0c2d52662d78 ]---
    [   60.396914] note: irqbalance[557] exited with preempt_count 2
    2024 Sep 11 08:18:09 am64xx-evm [   60.114329] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 0000000000000018
    2024 Sep 11 08:18:09 am64xx-evm [   60.123117] Mem abort info:
    2024 Sep 11 08:18:09 am64xx-evm [   60.125901]   ESR = 0x96000006
    2024 Sep 11 08:18:09 am64xx-evm [   60.128945]   EC = 0x25: DABT (current EL), IL = 32 bits
    2024 Sep 11 08:18:09 am64xx-evm [   60.134244]   SET = 0, FnV = 0
    2024 Sep 11 08:18:09 am64xx-evm [   60.137288]   EA = 0, S1PTW = 0
    2024 Sep 11 08:18:09 am64xx-evm [   60.140418] Data abort info:
    2024 Sep 11 08:18:09 am64xx-evm [   60.143288]   ISV = 0, ISS = 0x00000006
    2024 Sep 11 08:18:09 am64xx-evm [   60.147112]   CM = 0, WnR = 0
    2024 Sep 11 08:18:09 am64xx-evm [   60.150072] user pgtable: 4k pages, 48-bit VAs, pgdp=0000000085da7000
    2024 Sep 11 08:18:09 am64xx-evm [   60.156497] [0000000000000018] pgd=0000000085fab003, p4d=0000000085fab003, pud=0000000085e94003, pmd=0000000000000000
    2024 Sep 11 08:18:09 am64xx-evm [   60.167099] Internal error: Oops: 96000006 [#1] PREEMPT SMP
    2024 Sep 11 08:18:09 am64xx-evm [   60.386222] Code: a9410e62 a9048c02 b9432280 97eeec0f (f9400c01)
    2024 Sep 11 08:18:09 am64xx-evm Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 0000000000000018
    2024 Sep 11 08:18:09 am64xx-evm Mem abort info:
    2024 Sep 11 08:18:09 am64xx-evm   ESR = 0x96000006
    2024 Sep 11 08:18:09 am64xx-evm   EC = 0x25: DABT (current EL), IL = 32 bits
    2024 Sep 11 08:18:09 am64xx-evm   SET = 0, FnV = 0
    2024 Sep 11 08:18:09 am64xx-evm   EA = 0, S1PTW = 0
    2024 Sep 11 08:18:09 am64xx-evm Data abort info:
    2024 Sep 11 08:18:09 am64xx-evm   ISV = 0, ISS = 0x00000006
    2024 Sep 11 08:18:09 am64xx-evm   CM = 0, WnR = 0
    2024 Sep 11 08:18:09 am64xx-evm user pgtable: 4k pages, 48-bit VAs, pgdp=0000000085da7000
    2024 Sep 11 08:18:09 am64xx-evm [0000000000000018] pgd=0000000085fab003, p4d=0000000085fab003, pud=0000000085e94003, pmd=0000000000000000
    2024 Sep 11 08:18:09 am64xx-evm Internal error: Oops: 96000006 [#1] PREEMPT SMP
    2024 Sep 11 08:18:09 am64xx-evm Code: a9410e62 a9048c02 b9432280 97eeec0f (f9400c01)
    [  131.772802] Initializing XFRM netlink socket
    [  132.878952] bridge: filtering via arp/ip/ip6tables is no longer available by default. Update your scripts to load br_netfilter if you need this.
    [  132.907379] Bridge firewalling registered
    [  134.290875] process 'docker/tmp/qemu-check434749947/check' started with executable stack
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也发现不同的,你有"设定时间超时",我的没有。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wanglili、

    链路断开错误

    我还在 MII 链路断开时偶尔观察到相同的行为:

    am64xx-evm login: root
    root@am64xx-evm:~# ifconfig eth2 down
    [   35.562946] icssg-prueth icssg1-eth eth2: Link is Down
    [   35.570132] remoteproc remoteproc16: stopped remote processor 3008c000.txpru
    [   35.580760] remoteproc remoteproc15: stopped remote processor 30086000.rtu
    [   35.590055] remoteproc remoteproc14: stopped remote processor 300b8000.pru
    [   35.601336] net eth2: stopped
    root@am64xx-evm:~# ifconfig eth2 192.168.[   41.105204] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 0000000000000018
    [   41.113992] Mem abort info:
    [   41.116776]   ESR = 0x96000006
    [   41.119821]   EC = 0x25: DABT (current EL), IL = 32 bits
    [   41.125117]   SET = 0, FnV = 0
    [   41.128160]   EA = 0, S1PTW = 0
    [   41.131289] Data abort info:
    [   41.134159]   ISV = 0, ISS = 0x00000006
    [   41.137982]   CM = 0, WnR = 0
    [   41.140942] user pgtable: 4k pages, 48-bit VAs, pgdp=0000000086699000
    [   41.147367] [0000000000000018] pgd=00000000857fa003, p4d=00000000857fa003, pud=000000008644e003, pmd=0000000000000000
    [   41.157968] Internal error: Oops: 96000006 [#1] PREEMPT SMP
    [   41.163526] Modules linked in: wlcore_sdio wl18xx wlcore mac80211 cfg80211 rfkill libarc4 cdns3 udc_core roles usbcore usb_common rpmsg_char irq_pruss_intc crct10dif_ce i
    cssg_prueth pru_rproc icss_iep ti_k3_r5_remoteproc pci_endpoint_test phy_can_transceiver cdns3_ti virtio_rpmsg_bus rti_wdt ti_k3_m4_remoteproc sa2ul sha512_generic authenc p
    russ m_can_platform m_can can_dev optee_rng rng_core eeprom_93xx46 sch_fq_codel cryptodev(O) ipv6
    [   41.202248] CPU: 1 PID: 618 Comm: irqbalance Tainted: G           O      5.10.168-g2c23e6c538 #1
    [   41.211011] Hardware name: Texas Instruments AM642 EVM (DT)
    [   41.216574] pstate: 60000085 (nZCv daIf -PAN -UAO -TCO BTYPE=--)
    [   41.222582] pc : ti_sci_inta_set_affinity+0x88/0xf8
    [   41.227451] lr : ti_sci_inta_set_affinity+0x88/0xf8
    [   41.232315] sp : ffff8000120b3be0
    [   41.235618] x29: ffff8000120b3be0 x28: ffff0000066c0e40
    [   41.240921] x27: 0000000000000000 x26: 0000000000000000
    [   41.246223] x25: 0000000000000000 x24: ffff8000111cb7f8
    [   41.251526] x23: ffff0000015a3a00 x22: 0000000000000000
    [   41.256829] x21: ffff00000158a700 x20: ffff000004293c00
    [   41.262131] x19: ffff800011270af8 x18: 0000000000000000
    [   41.267434] x17: 0000000000000000 x16: 0000000000000000
    [   41.272737] x15: 000000002037d1d0 x14: 0000000000000000
    [   41.278040] x13: 0000000000000000 x12: 0000000000000000
    [   41.283342] x11: 0000000000000040 x10: ffff8000111b0790
    [   41.288645] x9 : ffff8000111b0788 x8 : ffff000000679b88
    [   41.293947] x7 : 0000000000000000 x6 : 0000000000000000
    [   41.299249] x5 : ffff000000679b60 x4 : ffff000000679ca0
    [   41.304551] x3 : 0000000000000000 x2 : 0000000000000000
    [   41.309854] x1 : 0000000000000060 x0 : 0000000000000000
    [1   41.315157] Call trace:
    [   41.317688]  ti_sci_inta_set_affinity+0x88/0xf8
    [   41.322210]  msi_domain_set_affinity+0x40/0xb8
    [   41.326646]  irq_do_set_affinity+0x174/0x220
    [   41.330905]  irq_set_affinity_locked+0xc8/0x1d8
    [   41.335424]  __irq_set_affinity+0x48/0x78
    [   41.339424]  write_irq_affinity.isra.0+0xf8/0x118
    [   41.344117]  irq_affinity_proc_write+0x24/0x30
    [   41.348552]  proc_reg_write+0xa8/0x100
    [   41.352294]  vfs_write+0xc0/0x368
    [   41.355600]  ksys_write+0x6c/0xf8
    [   41.358906]  __arm64_sys_write+0x1c/0x28
    [   41.362822]  el0_svc_common.constprop.0+0x78/0x1c8
    [   41.367602]  do_el0_svc+0x24/0xa0
    [   41.370911]  el0_svc+0x14/0x20
    [   41.373957]  el0_sync_handler+0xb0/0xb8
    [   41.377784]  el0_sync+0x180/0x1c0
    [   41.381095] Code: a9410e62 a9048c02 b9432280 97eeec0f (f9400c01)
    [   41.387178] ---[ end trace 24aa68ec3b3788c2 ]---
    [   41.391788] note: irqbalance[618] exited with preempt_count 2
    .2023 Feb 27 13:25:53 am64xx-evm [   41.105204] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 0000000000000018
    2023 Feb 27 13:25:53 am64xx-evm [   41.113992] Mem abort info:
    2023 Feb 27 13:25:53 am64xx-evm [   41.116776]   ESR = 0x96000006
    2023 Feb 27 13:25:53 am64xx-evm [   41.119821]   EC = 0x25: DABT (current EL), IL = 32 bits
    2023 Feb 27 13:25:53 am64xx-evm [   41.125117]   SET = 0, FnV = 0
    2023 Feb 27 13:25:53 am64xx-evm [   41.128160]   EA = 0, S1PTW = 0
    2023 Feb 27 13:25:53 am64xx-evm [   41.131289] Data abort info:
    2023 Feb 27 13:25:53 am64xx-evm [   41.134159]   ISV = 0, ISS = 0x00000006
    2023 Feb 27 13:25:53 am64xx-evm [   41.137982]   CM = 0, WnR = 0
    2023 Feb 27 13:25:53 am64xx-evm [   41.140942] user pgtable: 4k pages, 48-bit VAs, pgdp=0000000086699000
    2023 Feb 27 13:25:53 am64xx-evm [   41.147367] [0000000000000018] pgd=00000000857fa003, p4d=00000000857fa003, pud=000000008644e003, pmd=0000000000000000
    2023 Feb 27 13:25:53 am64xx-evm [   41.157968] Internal error: Oops: 96000006 [#1] PREEMPT SMP
    2023 Feb 27 13:25:53 am64xx-evm [   41.381095] Code: a9410e62 a9048c02 b9432280 97eeec0f (f9400c01)
    12023 Feb 27 13:25:53 am64xx-evm Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 0000000000000018
    2023 Feb 27 13:25:53 am64xx-evm Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 0000000000000018
    2023 Feb 27 13:25:53 am64xx-evm Mem abort info:
    2023 Feb 27 13:25:53 am64xx-evm   ESR = 0x96000006
    2023 Feb 27 13:25:53 am64xx-evm   EC = 0x25: DABT (current EL), IL = 32 bits
    2023 Feb 27 13:25:53 am64xx-evm   SET = 0, FnV = 0
    2023 Feb 27 13:25:53 am64xx-evm   EA = 0, S1PTW = 0
    2023 Feb 27 13:25:53 am64xx-evm Data abort info:
    2023 Feb 27 13:25:53 am64xx-evm   ISV = 0, ISS = 0x00000006
    2023 Feb 27 13:25:53 am64xx-evm   CM = 0, WnR = 0
    2023 Feb 27 13:25:53 am64xx-evm user pgtable: 4k pages, 48-bit VAs, pgdp=0000000086699000
    2023 Feb 27 13:25:53 am64xx-evm [0000000000000018] pgd=00000000857fa003, p4d=00000000857fa003, pud=000000008644e003, pmd=0000000000000000
    2023 Feb 27 13:25:53 am64xx-evm Internal error: Oops: 96000006 [#1] PREEMPT SMP
    2023 Feb 27 13:25:53 am64xx-evm Code: a9410e62 a9048c02 b9432280 97eeec0f (f9400c01)
    
    

    我想问开发人员、此 SDK 版本是否会出现这种情况。

    有什么关于验证 TX 路径的建议吗?  

    如果您能够 ping 通其他内容、或被其他内容 Ping、这应该是一个很好的指示。 ifconfig -A 还提供了似乎对我合理的 TX 数据包计数。

    例如、我 在前一个响应中显示了我要在本地网络上进行的测试、在本地网络中、我已将静态 IP 地址192.168.1.XXX 分配给 EVM 和我的 PC。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我目前使用 ifconfig -A 命令、TX 和 RX 数据包都在那里、但我 无法对计算机执行 ping 操作。 我还使用静态 IP、PC 地址为192.168.5.253、EVM 设置为192.168.5.32。

    我想知道 为什么它出现"icssg-prueth icssg0-eth eth2:Xmit timeout"?

    我使用 icssg0、您使用 icssg1、有什么区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何知道我使用的是哪个 PHY 驱动程序? 我正在使用的当前芯片是 DP83620、它的 ID 应该为0x20005ce1。 这也是我通过 phytool 命令读出的值、但是、打印时打印的 PHY 相关信息为" Davinci_MDIO 30032400.MDIO:PHY[3]:device 30032400.MDIO:03、driver TI DP83620 10/100Mbps PHY"、我在 DP83848.c 文件中看到了此名称、但此文件中定义 的 ID 为0x20005ce0。我认为此驱动程序不应与 MII  PHY 上的通用驱动程序匹配、但我认为此驱动程序不匹配。 我对这部分有疑问。 您能否详细解释查找相应驱动程序的过程?

    DP83848.C
    
    #define TI_DP83848C_PHY_ID		0x20005ca0
    #define TI_DP83620_PHY_ID		0x20005ce0
    #define NS_DP83848C_PHY_ID		0x20005c90
    #define TLK10X_PHY_ID			0x2000a210
    
    static struct phy_driver dp83848_driver[] = {
    	DP83848_PHY_DRIVER(TI_DP83848C_PHY_ID, "TI DP83848C 10/100 Mbps PHY",
    			   NULL),
    	DP83848_PHY_DRIVER(NS_DP83848C_PHY_ID, "NS DP83848C 10/100 Mbps PHY",
    			   NULL),
    	DP83848_PHY_DRIVER(TI_DP83620_PHY_ID, "TI DP83620 10/100 Mbps PHY",
    			   dp83848_config_init),
    	DP83848_PHY_DRIVER(TLK10X_PHY_ID, "TI TLK10X 10/100 Mbps PHY",
    			   NULL),
    };
    
    Use phytool command to check phy ID
    root@am64xx-evm:~# phytool print eth2/3/2
    ieee-phy: reg:0x02 val:0x2000
    root@am64xx-evm:~# phytool print eth2/3/3
    ieee-phy: reg:0x03 val:0x5ce1
    

    我有两个问题、希望您能回答所有问题。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么要打印以下信息?

    [131.748943]初始化 XFRM netlink 套接字
    [ 132.846054]网桥:通过 arp/ip/ip6tables 过滤的默认情况下不再可用。 更新脚本以加载 br_netfil
    [ 132.862837]桥墙已注册
    [134.250585]使用可执行堆栈启动进程"docker/tmp/qemu-check368786963/check"

    它会产生什么影响? ​​我需要对此做些什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wanglili、

    我将向 PHY 团队发送您的线程、以讨论有关 PHY 驱动程序的问题、看看他们是否有任何其他建议。 完成后、他们会将该线程重新分配给我。

    此致、

    Nick