This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6422:Linux ICSSG0 MII

Guru**** 2581535 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83620, AM6422, AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1390617/am6422-linux-icssg0-mii

器件型号:AM6422
主题中讨论的其他器件:DP83620、、 AM6442

工具与软件:

您好、

我们目前正在使用自己的硬件来制造 ICSSG0的 MII 接口以太网。 PHY 芯片为 DP83620。 我认为 PHY 驱动程序目前不需要特殊处理。 我们使用 emac0作为网络端口。 应如何修改相应的设备树? 您能举个例子吗? 谢谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这一点上还有什么值得怀疑的吗? 我使用了 ifconfig 命令、相应的发送和接收的数据包都有数据、但 ping 失败。 还打印"timeout waiting for command done"、另外、前面提到的 tx-internal-delay-ps 和 rx-internal-delay-ps 在 MII 模式下是否有效? "xmit timeout"(xmit 超时)消息何时出现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们最近发布了一份应用手册、详细介绍了我们的 PHY 驱动程序生态系统。 也许这可以帮助您确定正在使用什么驱动程序。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想确认我当前使用的 DP83620驱动程序是否支持它? 主要问题是以太网 ping 不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果以太网不符合 ping 命令、这可能意味着很多事情。 Ping 只是对信号链的一般概述、可能是 MAC 接口可疑、没有链路或链路伙伴的 MAC 接口上也有问题。  

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在测试期间、我使用以太网直接连接到 PC。 我认为可以连接到合作伙伴的 MAC 接口。 根据您所说的内容、如果这是 MAC 接口、我应该在哪里查找它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议检查 RX 和 TX 信令、以确保相应的信号符合数据表中列出的时序规格。 妥善做法是每条线路探测尽可能靠近接收器。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我使用示波器来监测 TX 和 RX 时钟信号。 这是 正常的。 是否需要再次检查 TX 和 RX 数据传输引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、为了检查设置和保持时间、检查时钟引脚上的数据很重要。

    此外、您可以使用 Iperf (如果可用)来测试单向数据传输、以了解 RX 或 TX 是否受到影响。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会尝试,但我不使用  Iperf ,你能告诉我如何使用它吗? 谢谢!

    此致、

    Wanglili

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看此链接。

    https://iperf.fr/

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 不太了解测试流程、 硬件是否连接到 Linux 环境中的网络端口? iperf 是否用于 Linux? 必须具备的硬件是否需要支持此 iperf 工具? 如何确认?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Iperf 是一个可以安装的应用程序、可通过设置 IP 地址来发送和接收流量。 它不是常规应用的一部分、但是一个非常有用的调试工具。
    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果可以连接以太网、该软件通常用于测试带宽、但目前无法对以太网执行 ping 操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我理解约束。 在这种情况下、唯一的选择是创建自定义功能以发送流量、使 PHY 处于 MII 环回状态、并探测 RX 线路以了解那里是否发生错误(指示 TX 线路)、如果是干净的、则可能怀疑 RX 线路返回 MAC。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如何将 phy 设置为 MII 环回模式? 是不是以 dtbs 表示? 您能否提供一种具体的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是否有任何关于 PHY  或其他方面的新功能??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以通过命令 Reg 0x0[14]将 PHY 设置为环回。 这可以通过 PHYtool 来完成。 如需更多信息、请参阅 SNLA450第4.2.1节。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何消息?我们正在焦急地等待结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不太明白。 我相信您要通过测试来确定 MAC 接口的哪个部分可疑。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     您说的是通过环回进行验证吗? 我 还没有设置、您能给我一些帮助吗? 例如、如何使用 phytool 命令进行控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 SNLA450第4.2.1节。以了解有关使用 PHYtool 和设置的更多信息。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我在下面找到了一个帖子链接

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1314903/am6442-icssg0-mii-doesn-t-work-in-sdk9-1-0-8/5451812#5451812

    、、了它们使用的是 AM6442 我使用这些器件树文件检查了器件树文件、没发现有什么大不同。 根据他的设备树、我修改了并将其添加到了我这边"ti、pa-stats =<&icssg0_pa_stats>;"ti、mII-rt =<&icssg0_mII_rt>;"、编译时会出现错误。 我无法在它前面添加 ti。  我想知道我的 SDK 版本是否与他的版本不一致?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我使用 phytool 将 phy 设置为环回模式。  完成环回模式设置后、我使用 ifconfig 命令进行检查。 发送和接收的对应于 ETH2的数据为0。 可能是什么原因?

    PHYTOOL 读取 eth2/3/0
    0x3100
    root@am64xx-EVM:~# phytool write eth2/3/0 0x6100

    root@am64xx-EVM:~# phytool read eth2/3/16
    0x000d

    root@am64xx-evm:~# ifconfig
    eth0:flags=4099 MTU 1500公制1.
    乙醚12:E1:7d:F8:A3:E5 txqueuelen 1000 (以太网)
    RX 数据包0字节0 (0.0B)
    RX 错误0丢弃0溢出0帧0
    TX 数据包0字节0 (0.0 B)
    TX 错误0丢弃0溢出0载波0冲突0

    eth1:flags=4099 MTU 1500公制1.
    乙醚12:E1:7d:F8:A3:E6 txqueuelen 1000 (以太网)
    RX 数据包0字节0 (0.0B)
    RX 错误0丢弃0溢出0帧0
    TX 数据包0字节0 (0.0 B)
    TX 错误0丢弃0溢出0载波0冲突0

    ETH2:flags=4163 MTU 1500公制1.
    INET 192.168.5.32网络掩码255.255.255.0广播192.168.5.255
    inet6 fe80::10e1:7dff:fef8:a3e7 prefixlen 64 scopeid 0x20
    乙醚12:E1:7d:F8:A3:E7 txqueuelen 1000 (以太网)
    RX 数据包0字节0 (0.0B)
    RX 错误0丢弃0溢出0帧0
    TX 数据包37字节4792 (4.6 KiB)
    TX 错误0丢弃0溢出0载波0冲突0

    Lo: flags=73. MTU 65536公制1.
    INET 127.0.0.1网络掩码255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10.
    loop txqueuelen 1000 (本地环回)
    RX 数据包82字节6220 (6.0KiB)
    RX 错误0丢弃0溢出0帧0
    TX 数据包82字节6220 (6.0KiB)
    TX 错误0丢弃0溢出0载波0冲突0

    我的网线从未连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    寄存器配置/Iperf 的目的是评估 MAC 接口的哪个部分(我们怀疑这是导致问题的原因)是什么。 执行回送本身不会暴露该问题、但这与其他步骤相结合会产生问题。

    第一个目标是了解 TX 通信是否正常运行。 这可以通过 Iperf 来完成、其中数据从 DUT 板发送到 PC (也具有 Iperf)。 如果成功、则 TX 线路正常工作。 因此、RX 线路可能可疑。 还可以通过从 PC 向 DUT 板的 MAC 发送数据来检查此情况。 在此测试用例中、PHY 处于默认配置。

    作为相关数据点、如果将 PHY 置于 MII 环回模式、您可以安排 TX 和 RX 引脚的范围并检查它们是否相同。 如果 RX 与 TX 不匹配、则 TX 线路可能可疑。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我理解你所说的话。 将 TX 和 RX 信号设置为环回模式后、能否通过示波器检查 TX 和 RX 信号是否一致? 然后、将 PHY 配置为正常模式并使用 Iperf 工具验证 TX 和 RX。 我是对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我仍然有一个问题、如果我要验证 TX、并使用开发板对我的 PC 执行 ping 操作、是否不能使用 Wireshark 软件进行监控? 我使用软件监控并且没有接收任何 TX 数据包。 这可以解释 TX 线路的问题吗?

    我还想向您确认、我使用的 SDK 版本号是 SDK8.06.00.42。 该版本是否能够支持 ICSSG0的 MII 接口以太网?

    正在等待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我使用了 iperf 进行测试、评估板和虚拟机侧显示的内容如下:

    EVM:

    root@am64xx-evm:~# iperf -s
    --------------------------------------------------------
    服务器侦听 TCP 端口5001
    TCP 窗口大小:128KB (默认值)
    --------------------------------------------------------

    虚拟:

    byf@byf-virtual-machine:~$ iperf -c 192.168.5.32
    连接失败:没有通往主机的路由

    该结果是否意味着 TX 存在问题? 今天我有三个问题。 我希望你能看到他们并回复我。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请允许我单独回答您的问题:

    1) 让我理解你所说的话。 将 TX 和 RX 信号设置为环回模式后、能否通过示波器检查 TX 和 RX 信号是否一致? 然后、将 PHY 配置为正常模式并使用 Iperf 工具验证 TX 和 RX。 我是对吗?

     -是的,这些方法是关联和确定哪一方是故障的; RX 或 TX 端的 MAC 接口。

    2) 2) 我仍然有一个问题、如果我要验证 TX、并使用开发板对我的 PC 执行 ping 操作、是否不能使用 Wireshark 软件进行监控? 我使用软件监控并且没有接收任何 TX 数据包。 这可以解释 TX 线路的问题吗?

     - Wireshark 应该仍然工作,因为它只是嗅探我知道,但 Iperf 也会帮助,如果你设置静态 IP 绕过 ARP (我认为这可能是一个障碍,特别是处理通信只能在一个方面)。 但是、这可能表明 TX 线可能可疑。 我认为、接下来应该检查 TX 线路并确保满足设置/保持要求、以及确认 PHY 处于正确的工作模式。

    3) 我还想向您确认我正在使用的 SDK 版本号是 SDK8.06.00.42。 该版本是否能够支持 ICSSG0的 MII 接口以太网?

     -我将允许尼克对此发表评论。  

    此致、
    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
     -我将允许 Nick 对此事进行评论。  [报价]

    Nick 这周不在办公室。 如果您未收到回复、请在10月14日的一周内随意 ping 该主题。

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    有任何答案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    今天是 10月15日、一切新闻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我 一直在等你的消息几天。 是否有进展?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    有任何答案吗? 对于我们设计的其他硬件、使用 AM6422的 ICSSG0通过 RGMII 接口连接到 DP83867也不成功。 是因为我使用的版本不支持它吗? 即使插入或拔下网络电缆、也无法识别连接状态。 以下是印刷信息。

    [    5.005259] davinci_mdio 30032400.mdio: Configuring MDIO in manual mode
    [    5.050256] davinci_mdio 30032400.mdio: davinci mdio revision 1.7, bus freq 1000000
    [    5.077721] davinci_mdio 30032400.mdio: phy[0]: device 30032400.mdio:00, driver TI DP83867
    [    5.092579] davinci_mdio 30032400.mdio: phy[1]: device 30032400.mdio:01, driver TI DP83867
    [    5.112754] k3-m4-rproc 5000000.m4fss: assigned reserved memory node m4f-dma-memory@a4000000
    [    5.186007] k3-m4-rproc 5000000.m4fss: configured M4 for remoteproc mode
    [    5.203488] k3-m4-rproc 5000000.m4fss: local reset is deasserted for device
    [    5.280771] remoteproc remoteproc0: 5000000.m4fss is available
    [    5.286772] platform 78000000.r5f: configured R5F for remoteproc mode
    [    5.304201] platform 78000000.r5f: assigned reserved memory node r5f-dma-memory@a0000000
    [    5.315396] remoteproc remoteproc1: 78000000.r5f is available
    [    5.327665] remoteproc remoteproc1: powering up 78000000.r5f
    [    5.333820] remoteproc remoteproc1: Booting fw image am64-main-r5f0_0-fw, size 86352
    [    5.333826] remoteproc remoteproc0: powering up 5000000.m4fss
    [    5.333840] remoteproc remoteproc0: Booting fw image am64-mcu-m4f0_0-fw, size 86084
    [    5.347652]  remoteproc1#vdev0buffer: assigned reserved memory node r5f-dma-memory@a0000000
    [    5.370865] virtio_rpmsg_bus virtio0: rpmsg host is online
    [    5.380261]  remoteproc1#vdev0buffer: registered virtio0 (type 7)
    [    5.390661] remoteproc remoteproc1: remote processor 78000000.r5f is now up
    [    5.406348] virtio_rpmsg_bus virtio0: creating channel rpmsg_chrdev addr 0xe
    [    5.424837] remoteproc remoteproc2: 30034000.pru is available
    [    5.437564]  remoteproc0#vdev0buffer: assigned reserved memory node m4f-dma-memory@a4000000
    [    5.442572] platform 78400000.r5f: configured R5F for remoteproc mode
    [    5.450730] virtio_rpmsg_bus virtio1: rpmsg host is online
    [    5.452546] virtio_rpmsg_bus virtio1: creating channel ti.ipc4.ping-pong addr 0xd
    [    5.457932]  remoteproc0#vdev0buffer: registered virtio1 (type 7)
    [    5.474427] virtio_rpmsg_bus virtio1: creating channel rpmsg_chrdev addr 0xe
    [    5.480709] remoteproc remoteproc0: remote processor 5000000.m4fss is now up
    [    5.491402] remoteproc remoteproc4: 30004000.rtu is available
    [    5.501453] remoteproc remoteproc5: 3000a000.txpru is available
    [    5.509511] remoteproc remoteproc6: 30038000.pru is available
    [    5.544215] remoteproc remoteproc7: 30006000.rtu is available
    [    5.558462] platform 78400000.r5f: assigned reserved memory node r5f-dma-memory@a2000000
    [    5.584135] remoteproc remoteproc8: 3000c000.txpru is available
    [    5.618041] remoteproc remoteproc3: 78400000.r5f is available
    [    5.667186] remoteproc remoteproc9: 300b4000.pru is available
    [    5.713812] remoteproc remoteproc3: powering up 78400000.r5f
    [    5.719662] remoteproc remoteproc3: Booting fw image am64-main-r5f1_0-fw, size 93260
    [    5.739670]  remoteproc3#vdev0buffer: assigned reserved memory node r5f-dma-memory@a2000000
    [    5.748797] virtio_rpmsg_bus virtio2: rpmsg host is online
    [    5.749174] virtio_rpmsg_bus virtio2: creating channel rpmsg_chrdev addr 0xe
    [    5.765808]  remoteproc3#vdev0buffer: registered virtio2 (type 7)
    [    5.771981] remoteproc remoteproc3: remote processor 78400000.r5f is now up
    [    5.800326] remoteproc remoteproc10: 30084000.rtu is available
    [    5.845160] remoteproc remoteproc11: 3008a000.txpru is available
    [    5.864574] remoteproc remoteproc12: 300b8000.pru is available
    [    5.877761] remoteproc remoteproc13: 30086000.rtu is available
    [    5.901251] remoteproc remoteproc14: 3008c000.txpru is available
    [    7.651652] TI DP83867 30032400.mdio:00: attached PHY driver [TI DP83867] (mii_bus:phy_addr=30032400.mdio:00, irq=POLL)
    [    7.671468] TI DP83867 30032400.mdio:01: attached PHY driver [TI DP83867] (mii_bus:phy_addr=30032400.mdio:01, irq=POLL)
    [    7.692742] icssg-prueth icssg0-eth: TI PRU ethernet driver initialized: dual EMAC mode
    [    7.870014] usbcore: registered new interface driver usbfs
    [    7.877699] usbcore: registered new interface driver hub
    [    7.883292] usbcore: registered new device driver usb
    [  OK  ] Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
    [  OK  ] Found device /dev/mmcblk1p1.
    [  OK  ] Started udev Wait for Complete Device Initialization.
    [  OK  ] Started Hardware RNG Entropy Gatherer Daemon.
    [  OK  ] Reached target System Initialization.
    [  OK  ] Started Daily rotation of log files.
    [  OK  ] Started Timer service to update the IP on OLED each 10s.
    [  OK  ] Started Daily Cleanup of Temporary Directories.
    [  OK  ] Reached target Timers.
    [  OK  ] Listening on Avahi mDNS/DNS-SD Stack Activation Socket.
    [  OK  ] Listening on D-Bus System Message Bus Socket.
             Starting Docker Socket for the API.
    [  OK  ] Listening on dropbear.socket.
             Starting Reboot and dump vmcore via kexec...
             Starting File System Check on /dev/mmcblk1p1...
    [  OK  ] Listening on Docker Socket for the API.
    [  OK  ] Started Reboot and dump vmcore via kexec.
    [  OK  ] Reached target Sockets.
    [  OK  ] Reached target Basic System.
    [  OK  ] Started Job spooling tools.
    [  OK  ] Started Periodic Command Scheduler.
    [  OK  ] Started D-Bus System Message Bus.
             Starting Ethernet Bridge Filtering Tables...
             Starting Print notice about GPLv3 packages...
             Starting IPv6 Packet Filtering Framework...
             Starting IPv4 Packet Filtering Framework...
    [  OK  ] Started irqbalance daemon.
             Starting Matrix GUI...
             Starting startwlanap...
             Starting startwlansta...
             Starting System Logger Daemon "default" instance...
             Starting Login Service...
    [  OK  ] Started TEE Supplicant.
             Starting telnetd.service...
    [  OK  ] Started Ethernet Bridge Filtering Tables.
    [  OK  ] Started Matrix GUI.
    [  OK  ] Started IPv6 Packet Filtering Framework.
    [  OK  ] Started startwlansta.
    [  OK  ] Started startwlanap.
    [  OK  ] Started File System Check on /dev/mmcblk1p1.
    [  OK  ] Started IPv4 Packet Filtering Framework.
    [  OK  ] Started telnetd.service.
    [  OK  ] Reached target Network (Pre).
             Mounting /run/media/mmcblk1p1...
             Starting LSB: Expand Rootfs of boot device...
             Starting syslog.service...
             Starting Network Service...
    [  OK  ] Mounted /run/media/mmcblk1p1.
    [  OK  ] Listening on Load/Save RF …itch Status /dev/rfkill Watch.
    [    9.460619] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
    [    9.544984] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
    [  OK  ] Started System Logger Daemon "default" instance.
    [  OK  ] Started Login Service.
    [  OK  ] Started syslog.service.
    [  OK  ] Started Network Service.
             Starting Wait for Network to be Configured...
             Starting Network Name Resolution...
    [  OK  ] Started LSB: Expand Rootfs of boot device.
    [    9.966899] remoteproc remoteproc6: powering up 30038000.pru
    [    9.992735] remoteproc remoteproc6: Booting fw image ti-pruss/am65x-sr2-pru1-prueth-fw.elf, size 38496
    [   10.038261] remoteproc remoteproc6: unsupported resource 5
    [   10.053917] remoteproc remoteproc6: remote processor 30038000.pru is now up
    [   10.089591] remoteproc remoteproc7: powering up 30006000.rtu
    [   10.150037] remoteproc remoteproc7: Booting fw image ti-pruss/am65x-sr2-rtu1-prueth-fw.elf, size 30104
    [   10.225583] remoteproc remoteproc7: remote processor 30006000.rtu is now up
    [   10.266998] remoteproc remoteproc8: powering up 3000c000.txpru
    [   10.329497] remoteproc remoteproc8: Booting fw image ti-pruss/am65x-sr2-txpru1-prueth-fw.elf, size 35836
    [   10.396295] remoteproc remoteproc8: remote processor 3000c000.txpru is now up
    [   10.467277] icssg-prueth icssg0-eth: settime timeout
    [   10.500760] pps pps0: new PPS source ptp1
    [   10.541697] net eth1: started
    [   10.625939] remoteproc remoteproc2: powering up 30034000.pru
    [   10.663420] remoteproc remoteproc2: Booting fw image ti-pruss/am65x-sr2-pru0-prueth-fw.elf, size 38224
    [   10.722976] remoteproc remoteproc2: unsupported resource 5
    [   10.755533] remoteproc remoteproc2: remote processor 30034000.pru is now up
    [   10.790376] remoteproc remoteproc4: powering up 30004000.rtu
    [   10.823695] remoteproc remoteproc4: Booting fw image ti-pruss/am65x-sr2-rtu0-prueth-fw.elf, size 30872
    [   10.863689] remoteproc remoteproc4: remote processor 30004000.rtu is now up
    [   10.900971] remoteproc remoteproc5: powering up 3000a000.txpru
    [   10.935899] remoteproc remoteproc5: Booting fw image ti-pruss/am65x-sr2-txpru0-prueth-fw.elf, size 37328
    [   10.959693] remoteproc remoteproc5: remote processor 3000a000.txpru is now up
    [   10.979578] net eth0: started
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于我们设计的其他硬件、使用 AM6422的 ICSSG0通过 RGMII 接口连接到 DP83867也失败。 是因为我正在使用的版本不支持它吗?

    对于这一 RGMII 接口问题、是否可以创建单独的 E2E 线程、在该新线程上共享"ethtool eth0"、"ifconfig"和"dmesg | grep eth0"的结果? 我想让这两个问题(MII 和 RGMII)保持清楚、从而清楚这些 E2E 帖子的内容。

    并澄清一下、您在该 RGMII 接口设计中使用的是哪种 Linux SDK 版本?

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OK、我将创建一个新主题。 我希望有关人士可以协助解决这两个问题。 谢谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在我提到的 MII 问题上、贵方是否有任何进展?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关闭螺纹、因为很长时间没有响应。 如果您想继续讨论、请随时回过头来。

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

      我们还没有解决这些问题。